Search term

Schaeffler auf der InnoTrans 2026 (Halle 21, Stand 430) Schaeffler präsentiert Technologien für die Automatisierung von Güterwaggons

Mit dem Partnerunternehmen Realtronik aus Slowenien kooperiert Schaeffler zu Lösungen für die Güterwagenautomatisierung auf Basis des Gesamtsystems ITRS (Innovative Technology for Railway Systems).
Mit dem Partnerunternehmen Realtronik aus Slowenien kooperiert Schaeffler zu Lösungen für die Güterwagenautomatisierung auf Basis des Gesamtsystems ITRS (Innovative Technology for Railway Systems). Hier im Bild: ein Güterwagen mit einem Schaeffler-Radsatzgenerator und einem Batteriemanagementsystem von Realtronik.

2026-09-16 | Schweinfurt

  • Schaeffler treibt Schienengüterverkehr von morgen voran
  • Autarker Radsatzgenerator und modulares Stromsystem sowie elektromechanische Aktuatoren beschleunigen Güterwagen-Automatisierung
  • Erste Projekte befinden sich in Praxis-Erprobung

Die Motion Technology Company Schaeffler präsentiert auf der InnoTrans 2026 in Berlin mit dem Radsatzgenerator, dem modularen Stromsystem ITRS (Innovative Technology for Railway Systems) sowie elektromechanischen Linearaktuatoren innovative Systemkomponenten, die Güterwaggons bereits heute für eine automatisierte und vernetzte Schienenlogistik rüsten.

„Unsere Innovationen bilden die Grundlage für automatisierte Prozesse im Schienengüterverkehr, sei es für die digitale automatische Kupplung oder automatisierte Öffnungs- und Schließsysteme. Be- und Entladevorgänge lassen sich so beschleunigen und Beladungs- sowie Stillstandzeiten werden deutlich reduziert“, sagt Frank Steinmetz, verantwortlich für den Schienengüterverkehr im Sektor Rail bei Schaeffler. „Eine zuverlässige und betriebssichere Stromversorgung ist dabei eine zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung solcher Lösungen – genau das ermöglichen wir zusammen mit unseren Partnern in der Bahnindustrie.“

Radsatzgeneratoren von Schaeffler bieten als zentraler Bestandteil der ITRS-Systemarchitektur eine autarke Stromversorgung für Güterwaggons und damit die technische Grundlage für Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung im Schienengüterverkehr. Elektromechanische Linearaktuatoren ersetzen pneumatische oder hydraulische Systeme und bieten im Betrieb signifikante Vorteile: Sie unterstützen die digitale Überwachung von Positionen und Geschwindigkeiten, sind robust und langlebig – auch unter rauen Betriebsbedingungen – und arbeiten nach dem „Power-on-Demand“-Prinzip. Energie wird dabei nur bei direkter Betätigung verbraucht.

Radsatzgenerator für autonome Stromerzeugung
Mit ihrer autarken Energieversorgung ermöglichen Schaeffler-Radsatzgeneratoren zentrale Funktionen in der nächsten Generation von Güterwaggons. Sie erzeugen innerhalb des Stromsystems die Energie als Grundlage für Automatisierungslösungen, um manuelle Tätigkeiten zu reduzieren oder vollständig zu ersetzen. Darunter zählen das automatische Ansteuern der Aktuatorik für das automatische Öffnen und Schließen von Planen und Türen sowie Luken an Schüttgutwaggons. Radsatzgeneratoren stellen eine permanente und zuverlässige Energiequelle für weitere Elektronikkomponenten zur Kommunikation, für Sensoren zur Erfassung des Ladezustands, für GPS-Tracker oder für eine automatische Bremsprobe dar.

Schaeffler Radsatzgeneratoren sind für die standardisierten europäischen Drehgestell-Konfigurationen und Achsen im Güterverkehr konzipiert (Y25- und UIC-Standard) und können daher für den Fahrzeug-Neubau zum Einsatz kommen als auch an bestehenden Waggons nachgerüstet werden.

Erste Automatisierungsprojekte in der Praxis-Erprobung
Mit dem Partnerunternehmen Realtronik aus Slowenien kooperiert Schaeffler zu Lösungen für die Güterwagenautomatisierung auf Basis des modularen Gesamtsystem ITRS. Unter ITRS versteht man ein Stromsystem, bestehend aus einem Schaeffler Radsatzgenerator und einem darauf abgestimmten Batteriemanagementsystem von Realtronik, welches eine leistungsstarke Bordenergie für die entsprechenden Anwendungsfälle zur Verfügung stellt. Erste erfolgreiche Pilotprojekte im Markt, bei denen das Wagen-Stromsystem zum Einsatz kommt, zeigen eine positive Resonanz der Kunden sowie die Notwendigkeit, dass Technologien für die Automatisierung der Schienengüterwaggons vorangetrieben werden müssen, um den Anteil des Schienengüterverkehrs im Gesamtmarkt erweitern zu können.

Linearaktuatoren für den elektrifizierten Güterwagen
Mit den elektromechanischen EWELLIX Linearaktuatoren-Baureihen CAHB-2xE und CAHB-2xS (Smart-Variante mit integriertem Controller) sowie den kraftvollen high-performance Linearaktuatoren der EMA-Baureihe (EMA50 bis EMA100, 10kN bis 50kN) ersetzt Schaeffler pneumatische oder hydraulische Systeme durch eine hocheffiziente Alternative. Im rauen Bahnbetrieb bieten die elektromechanischen Linearaktuatoren signifikante Vorteile: Sie unterstützen die digitale Überwachung von Positionen sowie Geschwindigkeiten und sind nahezu unempfindlich über einen weiten Temperaturbereich. Zudem arbeiten sie nach dem „Power-on-Demand“-Prinzip und verbrauchen ausschließlich bei direkter Betätigung Energie. Bei einem unvorhergesehenen Stromausfall wirken sie selbsthemmend, was die mechanische Sicherheit von Klappen gewährleistet.

Um die drängenden Herausforderungen im Schienengütertransport zu bewältigen, muss die Logistik im Güterverkehr auf der Schiene digitalisiert, vernetzt und automatisiert werden. Mit dem Radsatzgenerator, dem Stromsystem ITRS und den elektromechanischen Linearaktuatoren zeigt Schaeffler auf der InnoTrans, wie Automatisierungslösungen im Schienengüterverkehr bereits heute technisch unterstützt und umgesetzt werden können. Der Bottom-up-Ansatz mit inkrementeller Erweiterbarkeit, je nach Anforderung und Automatisierungsgrad, ermöglicht schnelle und kosteneffiziente Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung.

Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Country: Germany

Related media

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Downloads

Package (Press release + media)

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept