Search term

Schaeffler Automotive Symposium 2026 Leistung und Effizienz unter allen Bedingungen: Schaeffler zeigt Portfolio für integriertes Energiemanagement

Schaeffler-Lösungen sorgen für das Management aller Energieformen im Fahrzeug – von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen und thermischen Energieverteilung. (Foto: Schaeffler)
Schaeffler-Lösungen sorgen für das Management aller Energieformen im Fahrzeug – von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen und thermischen Energieverteilung. (Foto: Schaeffler)

2026-06-08 | Bühl

  • Effizient, sicher und nachhaltig: integrierte Schaeffler-Lösungen für das Management elektrischer und thermischer Energie
  • Hochvolt-Powernet- und Ladekomponenten, Thermomanagement-Systeme sowie Batterietechnologien für Fahrzeuge der nächsten Generation
  • Vorstellung innovativer Schlüsseltechnologien des Technologieclusters „Energy Management“ auf dem 13. Schaeffler Automotive Symposium

Ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Transformation zur E-Mobilität ist ein ganzheitliches Energiekonzept für elektrifizierte Fahrzeuge. Ein effizientes Energiemanagement bildet die wesentliche Voraussetzung für Fahren, Laden, Batteriekonditionierung, thermische Kontrolle des Innenraums und weitere fahrzeugrelevante Funktionen. Auf dem 13. Schaeffler Automotive Symposium demonstriert die Motion Technology Company: Beim Energiemanagement geht es dem Unternehmen nicht nur um das Fahren, sondern um alle Aspekte, die Leistung, Effizienz und Kundennutzen verbessern. Denn Energie geht nie verloren – sie wird transformiert. Der Fokus liegt deshalb auf integrierten Lösungen für elektrifizierte Fahrzeuge, die Energie systemübergreifend umwandeln und verteilen.

„In der Elektromobilität entscheidet sich Leistungsfähigkeit nicht an einer einzelnen Komponente, sondern im Zusammenspiel der Systeme. Energiemanagement bedeutet, Hochvoltarchitektur, Batterie und Thermomanagement konsequent zusammenzudenken – mit spürbaren Vorteilen für Kunden, etwa bei Kosten, Effizienz, Reichweite und Performance. Genau dieses Systemverständnis prägt unsere aktuellen Innovationen bei Schaeffler“, sagt Thomas Stierle, Vorstand E-Mobility der Schaeffler AG.

Leistungsfähigkeit entsteht im System
Zu den zentralen Subsystemen des Energiemanagements zählen das Hochvolt-Powernet zur Verteilung elektrischer Energie, die Hochvoltbatterie als Speicher und Energiequelle sowie der E-Motor für Antrieb und Rekuperation. Ergänzend dazu arbeitet das Thermomanagement, das elektrische Energie über Komponenten wie den E-Kompressor in thermische Energie umwandelt und zusätzliche Umgebungswärme aktiv nutzt. Die Motion Technology Company integriert diese Funktionen im Schaeffler Vehicle Control Ecosystem, um die Energieflüsse im Fahrzeug ganzheitlich, effizient und nachhaltig zu steuern.

„Aus diesem Systemverständnis leitet Schaeffler seine Integrationsstrategie ab. Energiemanagement denken wir konsequent über Fahrzeugfunktionen hinweg und betrachten dabei E Achsen- und batteriezentrierte Architekturen. So lässt sich Bauraum effizient nutzen und Leistungsdichte, Gesamteffizienz und Performance gezielt weiterentwickeln“, erklärt Thomas Stierle.

Komponenten weitergedacht
Gezielte Innovationen auf Komponentenebene eröffnen zusätzliche Potenziale: Leistungssteigerungen lassen sich realisieren, ohne die Systemintegration zu beeinträchtigen – und stärken so das Zusammenspiel der Systeme insgesamt.

Für Batteriesysteme der nächsten Generation stehen vor allem optimierte Ladegeschwindigkeit, Energiedichte und Sicherheit im Fokus. Schaeffler entwickelt deshalb leistungsfähige Kühlkonzepte, intelligente Batterieüberwachungssysteme sowie mechanische Strukturen, die flexibel auf unterschiedliche Zellformate und Zellchemien ausgelegt sind.

Schlüsseltechnologien für effizientere Batterien
Auf Systemebene treibt Schaeffler ebenso seine Entwicklungen voran – etwa bei Hochvoltarchitekturen, intelligentem Laden, thermischer Integration, Vehicle-to-Grid-Funktionalität und Batterieintelligenz. Diese Technologien helfen dabei, die Herausforderungen bei Komplexität, Effizienz, Sicherheit, Bauraum und der Hardware-/Software-Integration zu bewältigen.

Zu den Schlüsseltechnologien zählen ölgekühlte Batteriezellen, ein Batteriekühlmodul sowie ein X-in-1-Elektronikintegration für das HV-Powernet. Diese Technologien ermöglichen eine effiziente und kostengerechte Batterieleistung und schaffen damit die Basis für eine wirtschaftlich, attraktive E-Mobilität.

Schaeffler Automotive Symposium 2026
Produktlösungen aus dem Technologiecluster „Energy Management“ zeigt die Motion Technology Company auf dem Schaeffler Automotive Symposium 2026 in Bühl, der größten Automotive-Kundenveranstaltung des Unternehmens. Mit dem Cluster demonstriert Schaeffler seine Kompetenzen, Versorgungs- und Speichersystem elektrifizierter Antriebsstränge zu optimieren und die Fahrzeugperformance über das reine Fahren hinaus zu steigern.

Publisher: Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG
Country: Germany

Related media

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Downloads

Package (Press release + media)

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept