Schaeffler Automotive Symposium 2026 Mehr Komfort, Sicherheit und Fahrdynamik in modernen Fahrzeugen: Schaeffler treibt Produktinnovationen im Bereich Chassis und Body voran
2026-05-22 | Bühl
- Innovationen in den Bereichen Dämpfung, Lenkung, Bremsen und Sensoren bedienen die wandelnden Anforderungen der Mobilität
- Schlüsselloser Fahrzeugzugang, Sensor-Reinigungssysteme oder Force-Feedback-Aktuator als weitere Innovationen der Fahrzeugdomäne „Chassis & Body“
- Auf dem 13. Schaeffler Automotive Symposium zeigt das Unternehmen, wie die intelligente Vernetzung dieser Technologien Komfort, Sicherheit und Fahrdynamik erhöht
Die zunehmende Komplexität moderner Fahrzeugarchitekturen durch Elektrifizierung, Automatisierung und Software macht neue Technologien im Bereich Chassis & Body zu einem wichtigen Innovationsfeld für den Mobilitätswandel. „Mit Blick auf die Transformation der Mobilität liegen innerhalb Chassis & Body große Marktpotenziale für Schaeffler. Unsere Innovationen heben Komfort, Fahrdynamik und Sicherheit auf ein neues Niveau – und bilden einen wichtigen Baustein für autonome Fahrzeugplattformen“, sagt Matthias Zink, Vorstand Powertrain & Chassis der Schaeffler AG.
Auf dem 13. Schaeffler Automotive Symposium in Bühl präsentiert die Motion Technology Company im Juni ihre neuesten Produktlösungen im Technologiecluster Chassis & Body. Mit einem konsequenten Systemansatz und vollständig integrierten, intern entwickelten Komponenten erfüllt Schaeffler zentrale Anforderungen seiner Kunden an moderne Fahrzeuge – über alle Antriebsarten hinweg. Der Anspruch: eine intelligente Integration von mechatronischen Lösungen für ein spürbar besseres Fahr- und Komforterlebnis für alle Fahrzeuginsassen.
Intelligenter Sensoreinsatz
Die Lösungen von Schaeffler profitieren wesentlich von der sogenannten Sensorfusion: Daten diverser Sensoren im Fahrzeug werden kombiniert ausgewertet und für die Analyse zur zuverlässigen Entscheidungsfindung in allen Fahrsituationen herangezogen – zum Beispiel die Auswertung von umfassenden Umgebungsinformationen für die aktive Fahrzeugdämpfung.
Mit der intelligenten Vernetzung von Elektromotoren, Getrieben, Softwarelösungen und verschiedenen Sensoren sorgt Schaeffler für eine herausragende Performance, Präzision und Sicherheit im Fahrzeug. „Für die stark vernetzten Fahrzeugarchitekturen der Mobilität von morgen bietet Schaeffler bereits heute präzise und zuverlässige Lösungen durch sein gewachsenes und umfassendes Sensorportfolio“, sagt Vorstand Matthias Zink. „Unsere Innnovationen ermöglichen eine genaue Regelung von Beschleunigung, Verzögerung und Querführung bei maximalem Komfort für die Fahrzeuginsassen, sowie automatisierte Funktionen und Überwachungen rund um den Fahrzeuginnenraum und den Zugang zum Fahrzeug.“
Chassis-Systeme für bessere Lenkung und Fahrdynamik
Das Unternehmen präsentiert im Bereich Fahrwerk moderne elektrische Lenksysteme wie Hinterachslenkung und Steer-by-Wire-Lösungen mit Force-Feedback-Aktuatoren sowie neue Eingabe-Elemente, sogenannte Human-Machine-Interfaces (HMI), für zukünftige Fahrzeugarchitekturen. Diese Technologien verbessern die Manövrierfähigkeit und ebnen den Weg für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme sowie Funktionen des autonomen Fahrens. Weitere Innovationen sind semiaktive und aktive Dämpfungstechnologien, die sich in Echtzeit an Straßen- und Fahrbedingungen anpassen und so höchsten Komfort sowie hervorragende Straßenlage bieten. In Kombination mit reibungsarmen Radlagern erhöhen diese die Fahrdynamik und gewährleisten niedrigen Energieverbrauch.
Innovationen über das Lenken hinaus
Ein Highlight im Bereich Fahrzeugbody sind Technologien für den schlüssellosen Fahrzeugzugang, die einen nahtlosen und automatisierten Fahrzeugzugang ermöglichen und Komfort mit modernen Sicherheitsfunktionen verbinden. Fortschrittliche Sensor-Reinigungssysteme für das autonome Fahren gewährleisten zudem eine zuverlässige Funktion der sicherheitskritischen Sensorik dank gereinigter Sensoroberflächen auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Auf dem Schaeffler Automotive Symposium wird Schaeffler zudem neu entwickelte Hochleistungs-Bremssysteme präsentieren, die neue Standards bei Gesamtsicherheit, verlängerten Wartungsintervallen und reduzierten Partikelemissionen erfüllen.
Innovationen auf dem Schaeffler Automotive Symposium 2026
Das Technologiecluster „Chassis & Body“ ist eines von vier inhaltlichen Clustern des Schaeffler Automotive Symposium 2026 in Bühl. Die größte Kundenveranstaltung von Schaeffler präsentiert dieses Jahr unter dem Motto „Beyond Driving. Innovation made by Schaeffler.“ exklusiv die Produktinnovationen des Unternehmens für den Mobilitätssektor.
Publisher: Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG
Country: Germany
Terms of use for Schaeffler press pictures
Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.
We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.
Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.
Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany
Press releases
Package (Press release + media)