Schaeffler TriFinity™-Radlager für Innovation Award der Automechanika Frankfurt 2024 nominiert
2024-07-31 | Frankfurt
- Schaefflers innovatives Radlager TriFinity™ qualifiziert sich in der Kategorie „Teile und innovative Technologien“ für den Award
- Weltweit einziges dreireihiges Kugellager mit Stirnverzahnung auf dem Markt, speziell entwickelt für elektrische und konventionelle Fahrzeuge
- Beitrag zur nachhaltigen Mobilität durch reduzierte Reibung und erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen zweireihigen Kugellagern
Das Schaeffler TriFinity™ Radlager wurde für den Innovation Award der Automechanika Frankfurt 2024 in der Kategorie „Teile und innovative Technologien“ nominiert. Der renommierte Award der Automechanika Frankfurt zeichnet zukunftsweisende Neuheiten der Branche aus. Eine 17-köpfige internationale Jury hat aus einer Rekordzahl von mehr als 150 Bewerbungen entschieden, welche Bewerbungen in die nächste Runde kommen.
Das TriFinity™ Radlager von Schaeffler ist ein hochmodernes, reibungsreduziertes Radlager, das speziell für den Einsatz in elektrifizierten Fahrzeugen entwickelt wurde. Es leistet damit einen Beitrag für die Entwicklung nachhaltiger Mobilitäts-Ökosysteme.
Optimale Leistung für elektrische und konventionelle Fahrzeuge
Elektrofahrzeuge weisen in der Regel ein höheres Gewicht und ein höheres Drehmoment als herkömmliche Antriebsvarianten auf. Das Schaeffler TriFinity™ Radlager erfüllt die gestiegenen Anforderungen mit drei statt der herkömmlichen zwei Kugelreihen, was höhere Achslasten ermöglicht und gleichzeitig Reibung, Gewicht und Geräusche minimiert. Das Trifinity™ hat eine höhere Lebensdauer und Reibungsreduzierung als herkömmliche zweireihige Kugellager, was sowohl die Reichweite von Elektrofahrzeugen erhöht als auch zu einer CO2-Einsparung bei Verbrennungsmotoren führt.
Innovation und Nachhaltigkeit als Schlüsselfaktoren der Zukunft
„Diese Nominierung ist eine Bestätigung unserer Strategie, durch innovative Lösungen und technologische Fortschritte einen positiven Beitrag zur Zukunft der Mobilität zu leisten“, sagt Jens Schüler, Vorstand Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions. „Das Schaeffler TriFinity™ Radlager ist das einzige dreireihige Kugellager auf dem Markt. Weniger Reibung und Gewicht bei größerer Drehmomentübertragung und Reichweite sowie höhere Lebensdauer machen es effizienter als herkömmliche Radlager. Es zeigt unsere Bemühungen, die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Branche zu steigern.“
Besuchen Sie uns auf der Automechanika 2024
Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions wird auf der Automechanika 2024 vom 10. bis 14. September in Frankfurt vertreten sein. Unter dem Motto „Sustaining Motion. Pioneering Future.“ präsentiert das Unternehmen im Forum Ebene 0, Stand A01, seine neuesten Entwicklungen und Technologien. Besucher können sich auf spannende Vorführungen und Präsentationen freuen, die die Zukunft der Mobilität zum Leben erwecken.
Über den Innovation Award
Der Innovation Award der Automechanika ist eine der angesehensten Auszeichnungen in der Automobilbranche. Er wird an Unternehmen verliehen, die mit ihren Produkten und Technologien herausragende Beiträge zur Branche leisten. Die Gewinner werden während der Messe in einer feierlichen Zeremonie am 10. September 2024 bekanntgegeben.
Publisher: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Country: Germany
Terms of use for Schaeffler press pictures
Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.
We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.
Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.
Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany
Press releases
Package (Press release + media)