Schaeffler gewinnt Siemens Mobility Supplier Award 2025 – Radsatzlager ermöglichen neue Maßstäbe in Hochgeschwindigkeitszügen
02.12.2025 | Schweinfurt
- Technische und qualitative Leistungsfähigkeit der neuesten Generation von Schaeffler Hochgeschwindigkeits-Radsatzlagern ausgezeichnet
- Neue Bestmarke im deutschen Hochgeschwindigkeitsverkehr: Siemens-Plattform Velaro Novo erreichte mit Schaeffler-Lagertechnologie 405 km/h
- Optimierte, innengelagerte Radsatzlager reduzieren Total Cost of Ownership und verlängern Wartungsintervalle
Die Motion Technology Company Schaeffler wurde von Siemens Mobility mit dem „Supplier Award 2025“ in der Kategorie „Moving Beyond“ ausgezeichnet. Prämiert wurde das neu entwickelte, innengelagerte Radsatzlager, das gemeinsam mit Siemens Mobility für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsverkehr optimiert wurde und zukünftig unter anderem im Siemens Velaro in der ICE-Flotte der Deutschen Bahn zum Einsatz kommen soll.
„Wir sind stolz auf die Auszeichnung mit dem Siemens Mobility Supplier Award. Sie bestätigt unsere technologische Führungsrolle im Bereich der Radsatzlagerentwicklung für den Hochgeschwindigkeitsverkehr“, sagt Michael Holzapfel, Global Sector Lead Rail bei Schaeffler. „Mit unserem technologischen Systemverständnis von der Auslegung bis zur Produktion unterstützen wir unsere Kunden mit best-in-class Produkten dabei, zuverlässige und leistungsstarke Hochgeschwindigkeitszüge zu entwickeln.“
Der Award würdigt zusätzlich das hohe Engagement und die konstante Performance des globalen Schaeffler-Teams in der Zusammenarbeit mit Siemens Mobility, um gemeinsam die Siemens Mobility Vision unter dem Motto ‚Moving Beyond‘ voranzutreiben.
Radsatzlager speziell für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt
Die innengelagerten Radsatzlager basieren auf einer weiterentwickelten Lagertechnologie und wurden mithilfe des Schaeffler-Lager-Auslegungssystems Bearinx OptiKit speziell für extreme Geschwindigkeiten von mehr als 360 km/h und lange Wartungsintervalle von über 1,2 Millionen Kilometern ausgelegt.
Die neu entwickelten Radsatzlager zeichnen sich zudem durch eine optimierte Innengeometrie, reduzierte Betriebstemperaturen sowie robuste Leistungsreserven bei sehr hohen Geschwindigkeiten aus. Durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Total Cost of Ownership (TCO) von Hochgeschwindigkeitszügen.
Wichtige Erkenntnisse für den Hochgeschwindigkeitsverkehr
Die Siemens Hochgeschwindigkeits-Plattform Velaro Novo erreichte im Juni 2025 während Testfahrten auf der Strecke Erfurt – Leipzig/Halle (Link) mit diesen Radsatzlagern von Schaeffler Spitzengeschwindigkeiten von 405 km/h. Die Deutsche Bahn und Siemens Mobility bestätigten die hohe Bedeutung der Testfahrten für zukünftige Hochgeschwindigkeitskonzepte.
Schaeffler-Radsatzlager werden, neben dem Einsatz im Siemens Velaro in der ICE-Flotte der Deutschen Bahn, auch in weiteren Siemens-Fahrzeugen eingesetzt.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)