GPS-gestütztes Tracking in der Großlagerlogistik – Schaeffler erweitert Smart-Box-System
30.06.2025 | Schweinfurt
- GPS-Tracker erfassen Standort- und Umweltdaten für optimierte Logistikprozesse
- Großlager im Bereich Windkraft präziser rückverfolgbar
- Bereits rund 300 GPS-Tracker bei Schaeffler im Einsatz
Schaeffler setzt in der Logistik von Großlageranwendungen ab sofort auf digitale Nachverfolgbarkeit. Im Fokus steht die Erweiterung des bestehenden Smart-Box-Systems um GPS-basierte Ortungstechnologie. Die neue Funktion wird im Zuge eines Proof-of-Concepts im Bereich Großlageranwendungen für die Windkraft eingesetzt mit dem Ziel, Produkte präziser rückverfolgen zu können und Ressourcen entlang der Lieferkette transparenter einzusetzen.
„Die Smart-Box wird dank GPS-Tracking zu einem intelligenten Informationsträger. Die Echtzeittransparenz macht es möglich, Lager während des Transports lückenlos zu überwachen. Damit gelingt es uns, Logistikprozesse noch effizienter, nachhaltiger und sicherer zu machen“, betont Slawomir Maiczek, der das Projekt bei Schaeffler, Division Bearings & Industrial Solutions, verantwortet.
Mehrweg-Transportbehälter für Großlager
Schaeffler führte das Smart-Box-System bereits im Jahr 2021 ein. Die sogenannten Smart-Boxen sind modulare Mehrweg-Transportbehälter, die für den Versand von Wälzlagern mit großem Außendurchmesser konzipiert wurden. Sie ersetzen Einwegkisten und unterstützen den Ressourcenkreislauf dank ihrer Wiederverwendbarkeit. Die Boxen orientieren sich an den Abmessungen einer Euro-Palette und lassen sich stapeln. Die einheitliche Konstruktion ermöglicht eine vereinfachte Lagerhaltung und reduziert die Komplexität bei Verpackung und Rücktransport.
GPS-Tracking für optimierte Logistik
Die Erweiterung des Systems um GPS-Tracker hat mehrere Vorteile. Im Vordergrund steht die Verfolgung des physischen Standorts der Boxen, insbesondere in Hinblick auf Umlaufzeiten, Stillstände und Rückführungsprozesse. Die erhaltenen Informationen aus den Trackern erlauben eine datengestützte Steuerung der Liefer- und Rückführungslogistik.
Neben der Positionsbestimmung erfassen die Tracker zudem weitere physikalische Größen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Beschleunigung. Diese Daten geben Aufschluss über Umweltbedingungen und mögliche Einwirkungen während des Handlings und Transports. Daraus lässt sich ableiten, wie mit dem Produkt entlang der Lieferkette umgegangen wird.
Insgesamt sind bei Schaeffler derzeit bereits rund 300 GPS-Tracker im Einsatz. Der Fokus liegt auf dem Transport von Hauptlageranwendungen im Bereich Windkraft. Die Asset-Tracking-Lösung stammt vom deutschen Anbieter SmartMakers. Die GPS-Tracker ermöglichen eine präzise Ortung und senden regelmäßig Daten an eine IoT-Plattform.
Das Trackingsystem wird bei Schaeffler seit zwei Jahren im laufenden Betrieb ausführlich getestet und kontinuierlich optimiert. Die Kombination aus modularer Verpackungslösung und IoT-Tracking bietet einen skalierbaren Ansatz zur Prozessoptimierung im Industriegüterverkehr.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)