CES 2026 Schaeffler präsentiert Motion Technology Portfolio für die Industrie der Zukunft
02.01.2026 | Las Vegas, USA / Herzogenaurach, Deutschland
- Schaeffler zeigt innovative Lösungen für humanoide Roboter, Energieerzeugung und autonome Transportsysteme
- Messehighlights: Aktoren für humanoide Roboter, leistungsstarke Lagerlösungen für die Energieerzeugung sowie autonome Materialtransportlösungen
- Schaeffler beschleunigt die digitale Transformation und verbindet mechanische Präzision mit künstlicher Intelligenz
Die führende Motion Technology Company Schaeffler stellt auf der Consumer Electronics Show 2026 (CES) in Las Vegas ihr umfassendes Portfolio im Bereich der Bewegungstechnologien vor. Der Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf intelligenten Komponenten und Systemen, die zentrale Herausforderungen in den Bereichen humanoide Robotik, Energieerzeugung, Industrieautomation und Fahrzeugtechnik lösen. Mit hochwertigen Daten, die für KI-Anwendungen wie vorausschauende Wartung, digitale Zwillinge und autonome Abläufe gebraucht werden, hilft Schaeffler seinen Kunden, Produktionsabläufe zu verbessern, Ausfälle zu verringern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, sagt: „Die CES ist die führende Messe für innovative Zukunftstechnologien. Als bevorzugter Anbieter im Bereich Motion Technologies ist Schaeffler der ideale Partner, um Innovationen voranzutreiben und damit die Industrie der Zukunft zu gestalten. Auf der CES 2026 zeigen wir, wie unsere fortschrittlichen Lösungen die digitale Transformation in wichtigen Branchen beschleunigt, indem wir jahrzehntelanges Mechanik-Know-how mit digitaler Intelligenz verbinden.“
Innovativer Planetenradaktor für humanoide Roboter
Auf der CES präsentiert Schaeffler erstmals seinen speziell für humanoide Roboter entwickelten Planetenradaktor. Der Aktor ermöglicht dank seiner innovativen Konstruktion eine einfache Rückführung (Back-Drive-Ability) und hohe Präzision, womit er den zunehmenden Einsatz humanoider Robotik in industriellen und kommerziellen Umgebungen unterstützt: Die Produktivität wird gesteigert und repetitive, anstrengende Tätigkeiten werden reduziert. Das hocheffiziente Antriebssystem, das vollständig von Schaeffler entwickelt und hergestellt wird, kombiniert ein zweistufiges Planetengetriebe, einen Elektromotor sowie Encoder und Controller in einer bauraumoptimierten Einheit.
Fortschrittliche Lösungen für den globalen Energiebedarf
Schaeffler zeigt leistungsstarke Lagerlösungen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit in der Energieerzeugung und in Rechenzentren steigern und damit den steigenden Anforderungen gerecht werden. Diese speziell entwickelten Komponenten tragen zur Maximierung von Betriebszeit und Leistung konventioneller und erneuerbarer Energiesysteme bei, darunter Windkraftanlagen und Solartracker, und schützen gleichzeitig kritische Einrichtungen wie HLK-Motoren in Rechenzentren vor elektrischer Erosion.
Autonome Materialtransportlösungen für eine intelligentere Fertigung
Schaeffler fördert mit hochpräzisen Bewegungs- und Mechatroniklösungen die intelligente industrielle Automatisierung. Das Unternehmen präsentiert autonome Materialtransportlösungen, wie einen Gabelstaplerdemonstrator, der für den Einsatz in engen Räumen entwickelt wurde, in denen herkömmliche Systeme nicht verwendet werden können. Durch den Ersatz von hydraulischen Systemen durch präzise elektromechanische Aktoren und der Integration von fortschrittlicher Lenkung, Traktion, Batteriemanagement und vorausschauender Wartung, ermöglicht Schaeffler Herstellern die Produktivität zu steigern, KI-gestützte, hocheffiziente Produktionsumgebungen zu schaffen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Innovative Technologien für softwaredefinierte Fahrzeuge
Auf der CES zeigt Schaeffler Lösungen für softwaredefinierte Fahrzeuge (Software-Defined Vehicles, SDVs), mit denen sich Fahrzeugarchitekturen vereinfachen lassen, Echtzeitsteuerung ermöglicht und die Abhängigkeit von seltenen Erden verringert wird. Zu den Highlights des Unternehmens gehören Master- und Zone-Controller-Architekturen, magnetfreie Sensoren und Aktoren sowie kompakte Module wie die SuperBox 4-in-1 Leistungselektroniklösung. Diese Technologien unterstützen OEMs beim Übergang zu autonomen, elektrifizierten und softwaregestützten Fahrzeugen.
Erleben Sie die Zukunft der Bewegungstechnologien auf der CES 2026
Schaeffler stellt seine Innovationen im Bereich Bewegungstechnologien auf der CES 2026 vor. Besucher können vom 6. bis 9. Januar am Stand 7301 in der West Hall des Las Vegas Convention Centers Live-Demonstrationen erleben und sich mit Schaeffler-Expertinnen und -experten austauschen.
Weitere Informationen über den Messeauftritt von Schaeffler auf der Consumer Electronics Show finden Sie hier: Schaeffler auf der CES 2026
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)