Schaeffler auf der bauma 2025 (Halle A6, Stand 103) Schaeffler treibt Elektrifizierung und Nachhaltigkeit in der Baumaschinenbranche voran
17.02.2025 | Schweinfurt
- Schaeffler präsentiert sein gesamtes Produktspektrum für Baumaschinen – von Wälzlagern über Ewellix-Linearaktuatoren, Sensoren bis hin zu Elektromotoren
- Signifikante Energieeinsparungen durch den Einsatz reibungsoptimierter Wälzlager im Antriebsstrang
- Alternative zu Hydraulikzylindern: modulare und skalierbare elektromechanische Ewellix-Linearaktuatoren
- Hocheffizient und serienreif: 800 Volt-Elektromotorenbaureihe
Auf der bauma 2025 in München wird Schaeffler präsentieren, wie technologische Innovationen und Optimierungen dazu beitragen, die Baumaschinenbranche nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Neben der Elektrifizierung von Fahrantrieben und Arbeitsfunktionen setzt die Motion Technology Company auch auf den konsequenten Einsatz von reibungsoptimierten Wälzlagern und Sensoren. Ziel ist es, die Effizienz von Baumaschinen weiter zu erhöhen und die TCO (Total Cost of Ownership) zu reduzieren.
Elektrifizierung – einer der Schlüssel zur Dekarbonisierung
Die Elektrifizierung von Baumaschinen steht im Mittelpunkt der Schaeffler-Initiativen für die Baumaschinenbranche. Patrick Scherr, Global Sector Lead Offroad in der Sparte Bearings & Industrial Solutions bei Schaeffler, zu den Zielen des Geschäftsbereiches: „Wir möchten unseren Kunden Produkte und Technologien liefern, welche Bewegungen intelligenter, sauberer und sicherer machen. Mit unserem innovativen und umfangreichen Produktportfolio präsentieren wir uns als zukunftsorientierter Zulieferer für Hersteller von Baumaschinen.“
Hochleistungs-Elektromotoren für den Offroad-Bereich
Das Portfolio an Elektromotoren von Schaeffler deckt alle gängigen Spannungsbereiche bis 800 Volt ab. Speziell für den Baumaschinen-Sektor bietet Schaeffler Elektroantriebe mit einer maximalen Dauerleistung von 300 kW an. Die Antriebe zeichnen sich durch besonders hohe Wirkungsgrade und Leistungsdichten aus, wodurch sie maßgeblich den Übergang zur Elektromobilität unterstützen und zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beitragen können.
Ein Highlight auf dem Schaeffler-Stand in München werden eMotoren mit einer maximalen Drehzahl von 10.500 min-1 und einer Dauerleistung von 219 kW sein. Die ölgekühlten Motoren bieten einen außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad von > 97% über einen breiten Drehzahlbereich, speziell für heavy-duty Anwendungen entwickelt.
Präzise steuerbar und effizient: elektromechanische Ewellix-Linearaktuatoren
Sowohl für Arbeitsfunktionen als auch für die automatisierte Betätigung von Klappen und Motorhauben bietet Schaeffler modulare, hocheffiziente elektromechanische Linearaktuatoren an. Die Baureihen decken Nennkräfte von 1,5 bis 150 kN und Hübe von 300 bis 2.000 mm ab und sind unter anderem für Kleinbagger, Radlader und mobile Arbeitsbühnen konzipiert. Für diese Anwendungen realisierbar sind präzise Steuerung, synchrone Bewegung mehrerer Zylinder sowie Rekuperation. Über die Lebensdauer einer Baumaschine bieten sie aufgrund der sehr langen Wartungsintervalle außerdem niedrigere TCO.
Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit mit reibungsreduzierten Wälzlagern
Reibungsoptimierte Wälzlager von Schaeffler bieten schon heute das Potenzial für Energieeinsparungen und die Reduzierung der TCO. Dazu zählen beispielhaft Kegelrollenlager mit optimiertem Bordkontakt und einer nochmals verbesserten Oberflächenstruktur der Laufbahnen.
Mit optimierten Hochleistungslagern können unter anderem in Hydraulikmotoren und -pumpen von Radladern enorme Einsparungen erzielt werden. Hochgerechnet auf 1.000 Baumaschinen ergibt sich bei acht Stunden Betriebszeit ein jährliches Einsparpotenzial von rund 26.000 MWh, was dem durchschnittlichen jährlichen Energieverbrauch von mehr als 6.500 Drei-Personen-Haushalten entspricht.
Weitere Informationen zu den Produkt- und Servicelösungen von Schaeffler für den Sektor Offroad finden Sie auf medias.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt
Ausgabeland: Deutschland
-
jpg | Dateigröße:Die neuen ölgekühlten 800 Volt Heavy-Duty-eMotoren sind in drei Baulängen und Leistungen erhältlich. Bild: Schaeffler
-
jpg | Dateigröße:Flexibel an die Antriebsaufgabe anpassbar: modulare elektromechanische Ewellix-Linearaktuatoren Bild: Schaeffler
-
jpg | Dateigröße:Reibungsreduzierung mit Hilfe von optimierten Hochleistungslagern Bild: Schaeffler
-
jpg | Dateigröße:Patrick Scherr, Global Sector Lead Offroad in der Sparte Bearings & Industrial Solutions von Schaeffler Bild Schaeffler
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)