Schaeffler Industrial auf der automatica 2023 in Halle B6, Stand 111 Fokus Präzision: Schaeffler zeigt hochwertiges Produktprogramm für die Robotik und Industrieautomation

26.06.2023 | Schweinfurt
- Schaeffler präsentiert sein komplettes Programm an Präzisionswellgetrieben und Präzisionsplanetengetrieben
- Premiere: modulare und kundenspezifische Präzisionsantriebe für die Industrieautomation
- Ewellix Slide- und Liftkits für die Robotik und Automatisierungslösungen in verschiedensten Sektoren
Die Sparte Industrial des global tätigen Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler präsentiert auf der automatica 2023 (27. – 30. Juni 2023 in München) in Halle B6, Stand 111 ihr komplettes Portfolio an Präzisionslagern, -getrieben und -antrieben für die Industrieautomation sowie speziell für Cobots und Industrieroboter.
Präzisionswellgetriebe für Cobots und Leichtbauroboter
Als Lösungen für Cobots und Leichtbauroboter, aber auch für medizintechnische Anwendungen wie den Antrieb von C-Bögen und schweren Deckenstativen, stellt Schaeffler seine kompakten Präzisionswellgetriebe der Baureihen RT1 (für den High-Torque-Bereich) und RT2 (für Standard-Torque-Anwendungen) vor. Bis etwa 300 Nm Abtriebsdrehmoment werden Präzisionswellgetriebe der Baureihen RT1 und RT2 angeboten. Ab 300 Nm bis 5000 Nm kommen Präzisionsplanetengetriebe der Baureihe PSC zum Einsatz.
Als ideale Ergänzung sind nun auch die Ewellix Lift- und Slide-Kits im Lieferprogramm, die als einbaufertige Horizontal- und Vertikalachsen bevorzugt als Range Extender für Cobots und Industrieroboter eingesetzt werden. Erstmals präsentiert Schaeffler auch Ewellix Floor Lock Aktuatoren. Dabei handelt es sich um sehr kompakte Hubeinheiten, welche mobile Plattformen wie zum Beispiel autonome mobile Roboter (AMR) oder fahrbare Tische oder Anlagenteile geringfügig anheben und so am Boden sicher fixieren.
Premiere auf der automatica: Individuell konfigurierbare Präzisionsantriebe
Auf dem Markt der Präzisions-Servoantriebe hat der Kunde zwar eine große Auswahl an Anbietern, in der Regel aber nur begrenzten Einfluss auf deren konstruktive Ausführung. Mit den neuen Präzisionsantrieben von Schaeffler erhalten Unternehmen die Möglichkeit, diese weitestgehend an ihre Applikation anpassen zu können, ohne in die Entwicklung dieser Komponente investieren zu müssen. Im Kern bestehen die Präzisionsantriebe aus den Präzisionswellgetrieben der Baureihen RT1 und RT2, die Schaeffler mit ausgewählten Motoren, optionalen Encodern, einer integrierten Drehmomentsensorik und individuell angepassten Gehäusen und Wellen zu plug-&-play-fertigen Antrieben komplettiert. Die Hersteller können sich so bei der Entwicklung ihrer Maschinen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und müssen dennoch nicht auf maßgeschneiderte Antriebe verzichten.
Auch in diesem Jahr ist auf der Messe neben der Sparte Industrial von Schaeffler auch wieder Schaeffler Special Machinery, der Sondermaschinenbau der Schaeffler Gruppe, mit einem Stand in Halle A5, Stand 311, vertreten.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)