CO₂-effiziente Antriebe und Fahrwerkslösungen Schaeffler zeigt Innovationen für eine nachhaltige Mobilität auf der Auto Shanghai 2023

18.04.2023 | Shanghai
- Schaeffler macht Mobilität der Zukunft nachhaltiger und zeigt Innovationen auf der Auto Shanghai 2023 (Stand: 2.2H /2BD005)
- Elektrifizierte Mobilität: 800-Volt-E-Achsen, E-Motoren und integrierte Thermomanagementsysteme
- Automatisierte Mobilität: Hinterachslenkung, elektrohydraulisches Lenksystem und Steer-by-Wire
- Schaeffler verstärkt seine Lokalisierung in China und wird bevorzugter Technologiepartner lokaler Kunden
Die Veränderungen des Markt- und Technologieumfeldes durch Elektrifizierung und Automatisierung sowie die steigende Bedeutung von Nachhaltigkeit sind in den nächsten Jahren für Schaeffler ein Wachstumsmotor. Unter dem Motto „Energizing the Next Generation“ zeigt der Automobil- und Industriezulieferer auf der Auto Shanghai 2023 (2.2H /2BD005) Komponenten und Systeme für CO₂-effiziente Antriebe und innovative Fahrwerkstechnik. „Chinas Automobilindustrie entwickelt sich rasant, vor allem wenn es um die Elektrifizierung und Automatisierung von Fahrzeugen geht“, sagt Matthias Zink, CEO Automotive Technologies bei Schaeffler. „Mit unseren innovativen Produkten, unserer Fertigungsexzellenz sowie der Lokalisierung vor Ort sehen wir ein großes Marktpotenzial für Schaeffler in China.“ Das Unternehmen beschäftigt in China rund 13.000 Mitarbeitende an zehn Produktionsstandorten und zwei Forschungs- und Entwicklungszentren.
Hocheffiziente Lösungen für die elektrifizierte Mobilität
Die Elektrifizierung von Fahrzeugen beschleunigt sich weltweit. Schaeffler bietet dafür eine immer breitere Produktpalette und will Technologieführer für elektrifizierte Antriebe werden. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen Kundenprojekte für E-Antriebe im Wert von fünf Milliarden Euro akquiriert. „Schaeffler ist in der Elektromobilität strategisch gut aufgestellt. Das belegt auch unsere stetig wachsende Zahl an neuen Serienaufträge“, sagt Matthias Zink. Schaeffler bietet seinen Kunden einen umfassenden Mix aus innovativen Lösungen für E-Antriebe von der Komponente bis zum Gesamtsystem, die in allen Arten der Elektrifizierung auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können.
Auf der Auto Shanghai stellt Schaeffler sein umfangreiches Produktprogramm für die Elektromobilität vor – von Lagern und Aktuatoren über E-Motoren und Hybridmodule bis hin zu rein elektrischen Antriebsstrangsystemen. Für den wachsenden Markt der 800-Volt-Anwendungen zeigt das Unternehmen eine neue 3in1-E-Achse mit einem ölgekühlten E-Motor sowie eine Twin-Drive-E-Achse in koaxialer Bauweise. Letztere setzt auf die Siliziumkarbid-Technologie und kann mit einer Spitzenleistung von über 600 Kilowatt und einem Raddrehmoment von mehr als 7.200 Newtonmetern besonders hohe Leistungen erbringen, während sie mit einer axialen Länge von weniger als 600 Millimetern sehr kompakt ist. Ebenfalls auf der Messe zu sehen ist die 4in1 E-Achse von Schaeffler. Durch die Kombination von E-Motor, Getriebe, Leistungselektronik und Thermomanagement in einem Gesamtsystem wird die Effizienz des Antriebs weiter erhöht. Weitere Ausstellungs-Highlights sind hocheffiziente Elektromotoren, Lösungen für Brennstoffzellensysteme und ein hochintegriertes Thermomanagementsystem. Bei diesem System wird auf unnötige Schläuche und Kabel verzichtet, wodurch weniger Energie in Form von Wärme verlorengeht. Zudem wurde die Stromführung optimiert. Das System steigert somit die Effizienz, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen deutlich zu erhöhen.
Innovative Fahrwerkslösungen
Mit Schlüsseltechnologien für intelligente Fahrwerksanwendungen beschleunigt Schaeffler zudem seine Geschäftsentwicklung im Bereich des automatisierten Fahrens. Neue Serienprojekte betreffen unter anderem die Hinterachslenkung des Unternehmens. Bei gleich drei Kunden aus dem Segment kompakter Kommunalfahrzeuge bringt Schaeffler in den kommenden Monaten zudem seine hocheffizienten Radnabenantriebe in Serie. Die Fertigung der vollelektrischen Antriebe erfolgt in China. Mit den Radnabenantrieben verbessert das Unternehmen die Manövrierbarkeit der Fahrzeuge – eine wichtige Voraussetzung, um sie künftig automatisiert im urbanen Raum fahren zu lassen.
Ein weiteres Exponat auf dem Messestand von Schaeffler ist ein sogenannter Hand Wheel Actuator (HWA) mit Force Feedback Modul, der das klassische Lenkrad mit mechanischer Lenksäule durch mechatronische Aktuatorik ersetzt. So kann der Bauraum optimiert werden, um gänzlich neue Innenraumkonzepte zu ermöglichen – etwa indem das Lenkrad in der Mittelkonsole verstaut werden kann, was insbesondere beim (teil)autonomen Fahren eine wichtige Rolle spielen wird. In Kombination mit einem mechatronischen Aktuator am Lenkgetriebe ermöglicht der HWA zudem vollständige Steer-by-Wire-Funktionen. Die Besucher des Messestandes können die Vorteile dieser Innovation an einem interaktiven Simulator erleben. Darüber hinaus zeigt Schaeffler ein variables Dämpfersystem, eine neue mechatronische Lösung mit größerem Anpassungsbereich der Dämpfungskraft, um Fahrzeugdynamik und -leistung weiter zu verbessern.
Innovationen zur Emissionsreduzierung und Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen sowie für intelligente Lenklösungen
Das langfristige Ziel der Klimaneutralität stellt die Automobilindustrie insbesondere den Nutzfahrzeugsektor vor große Herausforderungen. Schaeffler entwickelt daher Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderung mit den Schwerpunkten auf der Emissionsreduzierung und Elektrifizierung des Antriebs sowie für intelligentes Fahren für Nutzfahrzeuge. Dazu gehören ein 800-Volt-Elektromotor mit Wellenwicklungstechnologie, eine 800-Volt-Leistungselektronik mit Siliziumkarbid-Halbleitertechnologie sowie ein elektrohydraulisches Lenksystem. Das elektro-hydraulische Lenksystem ist speziell für die Vorderachslenkung von Nutzfahrzeugen ausgelegt. Es besteht aus einer hydraulischen Einheit und einem Powerpack. Das System unterstützt eine Level 2-Automatisierung und höherwertige autonome Fahrfunktionen. Während der Messe unterzeichnete Schaeffler zudem einen Kooperationsvertrag mit Zhijia, einem führenden Anbieter intelligenter Fahrtechnologie für Nutzfahrzeuge. Schaeffler produziert das elektrohydraulische Lenksystems in China, das anschließend in Nutzfahrzeuge eingebaut wird, die mit der Plattformlösung für autonomes Fahren von Zhijia ausgestattet sind.
Schaeffler unterstützt chinesische Kunden mit innovativen Technologien
Seit seiner ersten Investition in China im Jahr 1995 hat sich Schaeffler zu einem wichtigen Zulieferer und Geschäftspartner im chinesischen Automobilsektor entwickelt, der sowohl Forschung und Entwicklung sowie die Fertigung vor Ort kontinuierlich ausbaut. Das beweist auch die wachsende Zahl innovativer Produkte, die in China produziert werden, wie beispielsweise elektrische Achsantriebe, Hybridmodule, Radnabenantriebe und intelligente Lenksysteme. Darüber hinaus erweitert Schaeffler sein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Anting sowie den neuen Produktionsstandort in Taicang weiter. „Die chinesische Automobilindustrie hat großes Potenzial, das durch die Entwicklungstrends der Elektrifizierung und Automatisierung entsteht“, sagte Dr. Chen Xiangbin, President Automotive Technologies von Schaeffler Greater China. „Wir bei Schaeffler arbeiten konsequent an Innovationen. So entstehen Produkte, die sowohl technologisch führend als auch kosteneffizient sind. Mit unseren stark lokalisierten Fähigkeiten können wir zudem flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und Werte für sie schaffen."
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)