Wasserstofftechnologie: Schaeffler im Finale des CLEPA Innovation Award

14.10.2022 | Herzogenaurach / Brüssel
- Beschichtungslösung Enertect PC+ im Finale des CLEPA Innovation Award 2022
- Bis zu 20 Prozent weniger CO₂: Enertect PC+ macht metallische Bipolarplatten für Brennstoffzellen noch nachhaltiger
- Ergänzung des erfolgreichen Beschichtungsbaukastens mit neuer Produktfamilie für nachhaltige Wasserstofftechnologie
Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat mit der Beschichtungslösung Enertect PC+ den zweiten Platz des CLEPA Innovation Award 2022 in der Kategorie „Clean and Sustainable Mobility“ gewonnen. Der europäische Verband der Automobilzulieferer CLEPA zeichnet mit dem Preis herausragende Innovationen für eine smarte und nachhaltige Mobilität aus. Die drei besten Technologien aus insgesamt 104 Bewerbern wurden zur entscheidenden Finalrunde nach Brüssel eingeladen. Enertect PC+ ist ein neues Hochleistungsschichtsystem und macht metallische Bipolarplatten, eine zentrale Komponente für Brennstoffzellensysteme, effizienter, kostengünstiger und noch nachhaltiger. Anstelle von Titan oder Graphit, die einen ungleich höheren CO₂-Rucksack mit sich bringen, wird bei der Beschichtung Stahl als Grundmaterial verwendet. Mit der Innovation leistet Schaeffler einen wichtigen Beitrag, die Wasserstofftechnologie in der Mobilität der Zukunft zu etablieren.
Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG, sagt: „Wir sind sehr stolz auf diese Platzierung in einem der bedeutendsten europäischen Technologiewettbewerbe. Innovative Beschichtungslösungen spielen für die nachhaltige Mobilität eine wesentliche Rolle, so auch für Wasserstoff. Die Industrialisierung dieser Technologie ist ein wesentlicher Teil der Schaeffler-Roadmap 2025. Die gute Platzierung ist Beleg dafür, dass Schaeffler im Bereich Wasserstoff auf dem richtigen Weg ist.“
Schaeffler beschichtet jährlich über eine Milliarde Bauteile mit anwendungsorientierten Schichtsystemen, mit denen die gesteigerten Anforderungen an Korrosions- oder Verschleißschutz sowie Reibungsreduzierung nach dem Baukastenprinzip passgenau eingestellt werden. Dieses Know-how wird konsequent auf neue Geschäftsfelder übertragen, so auch auf die Wasserstoff-technologie. Im Sommer 2022 hat Schaeffler gemeinsam mit Symbio das Joint Venture Innoplate gegründet, um ab 2024 Bipolarplatten für die Brennstoffzelle in großen Stückzahlen herzustellen und zu industrialisieren.
Enertect PC+: Effizient, wirtschaftlich und nachhaltig
Enertect PC+ ist eine besonders dünne, edelmetallfreie und leistungsstarke Beschichtung im Nano- bis Mikrometerbereich für metallische Bipolarplatten mit Protonenaustauschmembran (PEM). Anstelle von Titan oder Graphit ermöglicht die Beschichtung die Verwendung von Stahl als Grundmaterial. So können Kosten deutlich reduziert werden. Stahl ist zudem besser zu verarbeiten, was die Großserienproduktion erleichtert. Die Beschichtung weist im Vergleich zu alternativen, edelmetallbasierten Beschichtungen einen um zirka 99 Prozent reduzierten CO₂-Fußabdruck auf. Dadurch wird die gesamte CO₂-Bilanz der Bipolarplatte im Vergleich zu herkömmlichen Produkten um zirka 20 Prozent reduziert. Mit Enertect PC+ erweitert Schaeffler seinen erfolgreichen Beschichtungsbaukasten mit einer neuen Familie für besonders nachhaltige Wasserstofftechnologien. Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, Leiter Zentrale Technologien, sagt: „Enertect PC+ ist ein einzigartiges, edelmetallfreies Schichtsystem, das wir in einem umweltfreundlichen Prozess in großen Stückzahlen produzieren können. Durch den nanostrukturierten Aufbau ist das System so robust und leistungsstark wie eine edelmetallhaltige Lösung. Zudem ist sie deutlich nachhaltiger und kostengünstiger. Der zweite Platz beim CLEPA Innovation Award ist Antrieb für uns als Team, weiter entschlossen und zielstrebig an Technologien der Zukunft zu arbeiten.“
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)