Künstliche Intelligenz: Schaeffler tritt KI-Innovationsplattform IPAI in Heilbronn bei
13.05.2026 | Herzogenaurach/Heilbronn
- Schaeffler wird Mitglied von IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence) in Heilbronn zur Entwicklung innovativer KI-Lösungen
- Interdisziplinäres Netzwerk mit weit über 100 Partnern und Mitgliedern aus Industrie und Forschung stärkt Innovationskraft von Schaeffler nachhaltig
- Schaeffler integriert modernste KI-Technologien in Entwicklungsprozesse und bringt Innovationen damit noch schneller zur Serienreife
Die Motion Technology Company Schaeffler ist Mitglied von IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence). Auf rund 30 Hektar entsteht im Norden von Heilbronn aktuell mit dem IPAI-Campus der größte KI-Innovationspark Europas. Ziel der Mitgliedschaft ist es, disruptive KI-Lösungen für Forschung und Entwicklung zu identifizieren und sie gemeinsam mit mehr als 100 branchenübergreifenden Mitgliedern und interdisziplinären Partnern aus Industrie und Forschung in die Praxis umzusetzen. Schaeffler wird künftig mit rund 30 Mitarbeitenden zeitweise am Standort in Heilbronn vertreten sein und von einem hochmodernen Arbeitsumfeld vor Ort profitieren. IPAI ist in seiner Gestaltung und Ausstattung vollumfänglich auf die Entwicklung von KI-Lösungen ausgerichtet. So stehen neben der hochmodernen digitalen Infrastruktur Kollaborationsflächen und ein Reallabor zur Verfügung, um Anwendungen für den praktischen Einsatz zu erproben.
Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG, sagt: „Künstliche Intelligenz ist der Schlüssel, wenn es darum geht, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und innovative Serienprodukte für unsere Kunden zu gestalten. Schaeffler verfügt über jahrzehntelange Expertise in der Produktentwicklung und Fertigung. Durch die Mitgliedschaft im IPAI verbinden wir unsere tiefe Industrie-Expertise mit einem der stärksten europäischen KI-Ökosysteme. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die nicht nur Schaeffler, sondern den KI-Standort Deutschland und Europa nachhaltig stärken.“
Moritz Gräter, CEO von IPAI, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Schaeffler auf unserer Plattform willkommen zu heißen. Die Integration von wertvollem industriellem Domänenwissen in eine skalierbare KI-Infrastruktur ist entscheidend für die globale Wettbewerbsfähigkeit. Gemeinsam mit unserer Community bieten wir Schaeffler das ideale Umfeld, um KI-Innovationen aus der Forschung direkt in die industrielle Anwendung zu überführen.“
Künstliche Intelligenz: Grundlage für serienreife Lösungen
Schaeffler integriert modernste KI-Technologien bereits heute erfolgreich in Produkte und Entwicklungsaktivitäten. Der innovative Hands Free Access Sensor ermöglicht eine berührungslose Bedienung von Fahrzeugheckklappen. Dabei kommt eine KI-gestützte Mustererkennung zur Anwendung, die beabsichtigte Gesten präzise von zufälligen Bewegungen unterscheidet und damit den Nutzerkomfort sowie die Funktionalität deutlich verbessert. Im Industriebereich setzt Schaeffler mit dem OPTIME-Ecosystem auf cloudbasierte KI, die kontinuierlich Vibrations- und Stromdaten von Produktionsmaschinen analysiert. Dies ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Maschinendefekten, verhindert ungeplante Stillstände und optimiert Wartungsprozesse.
In Entwicklungsprozessen nutzt Schaeffler unter anderem den kürzlich eingeführten „ECO Design Assistant“. Es handelt sich um ein innovatives Werkzeug, das in der frühen Produktentwicklungsphase den CO₂-Fußabdruck von Bauteilen automatisch berechnet. Ein zentraler Anwendungsfall ist dabei die automatisierte Verarbeitung von 2D‑Zeichnungen. Durch den Einsatz moderner KI‑Modelle können relevante technische Informationen zuverlässig aus bestehenden Zeichnungen extrahiert, strukturiert und für nachgelagerte Prozesse nutzbar gemacht werden.
Ziel ist es, durch den gezielten Einsatz von KI in unterschiedlichen Bereichen neue Effizienzpotenziale entlang des gesamten Wertstroms von der Produktidee bis zur Produktion zu erschließen. In der Zusammenarbeit mit dem IPAI in Heilbronn bündelt Schaeffler seine Expertise in agentischer KI, datengetriebenem Engineering, und digitalen Zwillingen von Produkten und Produktionsanlagen, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen, Produktionssysteme intelligenter zu vernetzen und Innovationszyklen deutlich zu verkürzen.
KI-Lösungen für Anwendungen wie diese werden künftig auch mit dem Ökosystem des IPAI optimiert und für den praktischen Einsatz weiterentwickelt. IPAI und Schaeffler schaffen damit eine wichtige Grundlage für eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit, die Schaeffler auf dem Weg zur führenden Motion Technology Company einen bedeutenden Schritt weiterbringt und dabei auf intelligente KI-Lösungen für die Industrie von morgen setzt.
Herausgeber: Schaeffler
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)