Hannover Messe 2026 Humanoide Robotik: Schaeffler gewinnt Hermes Award für innovative Aktoren-Plattform
20.04.2026 | Hannover/Herzogenaurach
- Schaeffler erhält renommierten Hermes Award für skalierbare Aktoren-Plattform für Humanoide
- Die Plattform umfasst hochintegrierte Aktoren, die speziell für den Einsatz in humanoiden Robotergelenken entwickelt wurden
- Auszeichnung unterstreicht die Schlüsselrolle von Schaeffler als Komponentenlieferant im Bereich humanoider Robotik
Die Motion Technology Company Schaeffler hat den weltweit renommierten Hermes Award für ihre hochintegrierte Aktoren-Plattform für Humanoide erhalten. Eine unabhängige Jury unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, ermittelte den Sieger unter drei nominierten Unternehmen. Die Preisübergabe erfolgte im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Hannover Messe am 19. April 2026 durch Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, im Beisein des Bundeskanzlers Friedrich Merz. Die Auszeichnung prämiert herausragende Produkte mit großem Innovationsgehalt und hohem industriellen Nutzen. In diesem Jahr stand die Verknüpfung von Mechanik und künstlicher Intelligenz im Fokus. Die ausgezeichnete Aktoren-Plattform von Schaeffler kombiniert innovative Technologien, effiziente Fertigung und hohe Modularität und ist speziell für die Gelenke humanoider Roboter ausgelegt. Da Aktoren rund 50 Prozent der Gesamtkosten eines Humanoiden ausmachen, sind sie ein zentraler Hebel für dessen Wettbewerbsfähigkeit. Schaeffler wird damit einen entscheidenden Beitrag leisten, die humanoide Robotik reif für den industriellen Einsatz in großen Stückzahlen zu machen.
Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG, sagt: „Wir freuen uns sehr über den Gewinn des renommierten Hermes Awards und bedanken uns herzlich bei der Jury. Seit 80 Jahren verkörpert unser Unternehmen Innovationskraft und Pioniergeist. Eigenschaften, die wir sowohl in unserem Kerngeschäft als auch in Wachstumsfeldern wie der humanoiden Robotik konsequent nutzen. Mit der hochintegrierten Aktoren-Plattform setzen wir neue Maßstäbe in diesem Wachstumsfeld, indem wir unser jahrzehntelanges Technologie-Know-how mit Industrialisierungsexzellenz vereinen.“
Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: „Die Verleihung des renommierten Hermes Awards ist vor allem eine Auszeichnung unserer Ingenieure und Produktentwickler, aber wir sehen darin auch eine Würdigung des Konzepts der Motion Technology Company: Kaum eine andere Technologie bei Schaeffler verdeutlicht besser, welches große Potenzial hinter der Idee steckt als die Aktorik, mittels der Energie in mechanische Bewegung umgesetzt werden kann. Und gerade in Verbindung mit den Möglichkeiten der KI wird deutlich, dass es sich hierbei um eine Schlüsseltechnologie für den Durchbruch der humanoiden Robotik handelt.“
Aktoren als Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter
Weltweit steigt die Nachfrage nach hocheffizienten Gelenkantrieben für Humanoide, weshalb Schaeffler bereits in diesem Jahr mit der Serienfertigung von Komponenten beginnen wird. Das Unternehmen baut auf seine jahrelange Erfahrung als Automobil- und Industriezulieferer, um innovative, wirtschaftliche Lösungen in höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu bieten. Die enge Verzahnung von Entwicklung, Produktion und Lieferkette ermöglicht einen schnellen und flexiblen Produktionshochlauf. Dabei setzt Schaeffler auf zwölf Kernfertigungstechnologien, darunter hochautomatisierte Wickelungstechnik für Spulen und spanlos hergestellte, nur einen Millimeter dünne Wälzlager-Ringe.
Die Aktoren-Plattform von Schaeffler umfasst rotative Aktoren, die Drehbewegungen in zentralen Gelenken wie Schultern, Ellbogen und Knien präzise und kraftvoll umsetzen und somit natürliche Bewegungsabläufe ermöglichen. Die Plattform basiert auf hocheffizienten Elektromotoren mit integrierter Leistungselektronik sowie präzisen Encodern und lässt sich je nach Kundenanforderung flexibel mit zweistufigen Planeten- oder Wellgetrieben konfigurieren. Durch eine innovative Architektur mit im Rotor integrierter Lagerung werden der Bauraum um rund 20 Prozent und das Gewicht um bis zu 500 Gramm reduziert. So entsteht eine bis zu zehn Millimeter kompaktere Bauform im Vergleich zu anderen Lösungen, bei gleichzeitig hohem Dauer-Drehmoment. Diese Kombination aus platzsparendem Design, hoher Effizienz und flexibler Modularität macht die Aktoren-Plattform von Schaeffler zur Schlüsseltechnologie für die Antriebssysteme humanoider Roboter.
Schaeffler auf der Hannover Messe
Die Aktoren-Plattform, weitere innovative Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter sowie industrielle Lösungen für die Intralogistik werden vom 20. bis 24. April 2026 in Halle 13, Stand E60 gezeigt. Erfahren Sie mehr über den Messeauftritt von Schaeffler auf der Hannover Messe: Schaeffler auf der Hannover Messe 2026 | Schaeffler Gruppe
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)