Suchbegriff

Geschichten aus der Schaeffler-Welt: Technologiekompetenz & Systemverständnis

Weiterdenken, Umdenken und Querdenken ermöglichen es uns, frühzeitig Schlüsseltrends zu identifizieren. Wir entwickeln innovative Produkte und Systeme, definieren neue Technologie-Standards und bringen sie zur Serienreife.

Mit Fahrrad-Radlagern von Schaeffler zur Paralympics-Medaille

Mit maßgeschneiderten Technologien unterstützte Schaeffler das Bahnradsport-Duo Robert Förstemann und Thomas Ulbricht auf ihrem Weg zu den Paralympics in Paris. Spezielle Radlager für ihr Fahrrad und innovative Komponenten wie eine DLC Beschichtung zur Reduzierung der Reibung sollten zu noch besserer Performance beitragen.

Sebastian Steudtner erzielt mit Schaeffler-Technologie Big-Wave-Rekorde

Wer Wellen von 50 Metern Höhe reiten will, braucht nicht nur eine ganze Menge Mut und Können, sondern auch ein Surfboard, das seinesgleichen sucht. Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner hat in Schaeffler den perfekten Technologiepartner für seine „Mission Wave Alpha“ gefunden.

Grüne Produkte – für die Umwelt und den Erfolg des Unternehmens

Die Transformation der Mobilität hin zu klimafreundlichen Antrieben spiegelt sich auch im Portfolio von Schaeffler wider. Grüne Produkte finden sich in vielen Bereichen – von Fahrzeugen über Maschinen bis hin zu Windkraftanlagen. Sie nützen Menschen und Umwelt, sichern aber auch Wettbewerbsvorteile. Deshalb spielen CO2-effiziente Antriebe bei Schaeffler eine wichtige Rolle im Automotive-Geschäft.

Grüne Produktion: Ein Schwerpunkt des Klimaaktionsplans von Schaeffler

Schaeffler ist sich der Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Deshalb hat die Motion Technology Company zum Erreichen des Klimaziels und zur Umsetzung der notwendigen Klimaschutzmaßnahmen einen ambitionierten Klimaaktionsplan entwickelt. Grundlage ist die 2019 beschlossene Nachhaltigkeits-Roadmap und die holistische Nachhaltigkeitsstrategie, die Schaeffler kontinuierlich weiterentwickelt. Einer der Schwerpunkte: Grüne Produktion. Die basiert vor allem auf der Dekarbonisierung der Produktion, also einer Reduzierung von treibhausgasrelevanten Emissionen bei Herstellungsprozessen. Ein weiterer wichtiger Punkt im Kontext von Ressourceneffizienz ist die Einsparung von Wasser.

CO₂-Reduktion durch grünen Stahl und Remanufacturing

In der Nachhaltigkeitsstrategie der Schaeffler Gruppe nimmt die CO₂-Reduktion eine zentrale Rolle ein. Die Maßnahmen erfolgen in der eigenen Produktion und beim Zukauf von Energie, aber auch außerhalb der Motion Technology Company in der Wertschöpfungskette. Um dort den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, geht Schaeffler unter anderem Kooperationen mit Zulieferern ein oder bietet Kunden die Aufbereitung bereits gelieferter Produkte an (Remanufacturing). Zwei Beispiele demonstrieren die Möglichkeiten.

Die Sterne ganz genau im Blick

Astronomen und Astrophysiker, die das Weltall erforschen, sind auf hochleistungsfähige Teleskope angewiesen. Auf der spanischen Kanareninsel La Palma hat Schaeffler eines der weltgrößten Spiegelteleskope mit einem rotierenden Direktantriebsmotor ausgestattet – und unterstützt mit seiner Technologiekompetenz Wissenschaftler beim präzisen Beobachten entfernter Galaxien.

Hightech für Brückenbauer

Brücken sind sensible Konstruktionen. Auf ihnen lasten ungemeine Kräfte, sie müssen Hitze und Eiseskälte aushalten, sind Stürmen und sogar Erdbeben ausgesetzt. Was oft hinter Stahl und Beton verborgen bleibt: Brücken haben ein imposantes Innenleben, damit sie auch halten, was sie versprechen. Und hier setzt die Lagertechnologie von Schaeffler an.

Volles Tempo auf Schnee und Eis

In vielen Wintersportarten geht es vor allem um möglichst viel Tempo. Ob beim Eisschnelllauf, beim Rennrodeln oder beim Bobfahren: Ist die Ziellinie erreicht, dann entscheidet alleine die Zeit über Sieg oder Niederlage. Gemeinsam mit dem Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) entwickelt Schaeffler neue Kufenmaterialien und passgenaue Fahrwerklager, die auch während der Olympischen Winterspiele zum Einsatz kamen.

Teiletausch leicht gemacht mit Spezialwerkzeugen

Der technologische Fortschritt stellt freie Werkstätten vor immer größere Herausforderungen. Der Tausch einer Doppelkupplung, die Reparatur des Steuertriebs oder das Prüfen eines Zweimassenschwungrads: Ohne passende Arbeitsgeräte lassen sich die immer komplizierter werdenden Reparaturen am Fahrzeug kaum noch durchführen. Die Unternehmenssparte Automotive Aftermarket bietet dafür optimale Lösungen. Gemeinsam mit dem renommierten Werkzeughersteller GEDORE aus Donaueschingen entwickelt sie maßgeschneiderte Spezialwerkzeuge – speziell auf die Bedürfnisse in der Werkstatt angepasst.

Im Hightech-Bob auf der Jagd nach Gold

Beim Bobsport muss im entscheidenden Moment alles perfekt zusammenpassen: das Talent der Athleten, die Technik der Sportgeräte und das notwendige Quäntchen Glück. Schaeffler unterstützt den deutschen Bob-Piloten Nico Walther mit Wälz- und Gleitlagern, die höchste Ansprüche erfüllen.

Profi-Wissen für Werkstätten

In Werkstätten rund um den Globus arbeiten Menschen täglich daran, unsere Mobilität zu sichern. Mechaniker vertrauen bei Fahrzeugreparaturen auf hochwertige Produkte und innovative Lösungen der vier Schaeffler-Marken LuK, INA, FAG und Ruville. Der Unternehmensbereich Automotive Aftermarket kümmert sich in der Schaeffler Gruppe mit seinen rund 12.000 Vertriebspartnern um das weltweite Ersatzteilgeschäft. Doch damit nicht genug: Mit dem Ziel, dass Werkstatt-Profis in jeder Region der Erde auf dem neuesten Stand der Technik bleiben, bietet der Automotive Aftermarket praxisnahe Schulungen an.

Produktion in Perfektion

Neue Produktionsstätten entstehen nach einem bewährten Produktionssystem im Schnitt in nur 18 Monaten. Jede zweite Produktionsmaschine in unseren Werken stammt aus dem eigenen Sondermaschinenbau. Das globale Produktionsnetzwerk von Schaeffler sorgt für Perfektion - egal ob beim Errichten eines neuen Werkes, dem Aufbau einer Montagelinie oder der Einführung neuer Bearbeitungstechnologien. Mehr als zwei Drittel der Schaeffler-Mitarbeiter arbeiten in der Fertigung oder fertigungsnahen Bereichen und machen das Produktionssystem von Schaeffler zum Erfolgsmodell.

Schleusen auf für den Welthandel

Am 26. Juni 2016 wurde der neue Panamakanal eröffnet. Die Schleusen sind so gewaltig, dass sie von 366 Meter langen Containerschiffen passiert werden können. Für die Schleusentechnik und ein umweltverträgliches Wassermanagement hat Schaeffler mehr als 3.400 Wälzlager zugeliefert.

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren