Suchbegriff

Schaeffler auf der maintenance in Dortmund, Stand 4-C30 Die Zukunft der Instandhaltung: Schaeffler zeigt Kombination aus digitalem und persönlichem Service

Pressrelease Stage Image

15.02.2024 | Schweinfurt

  • Schaeffler Virtual Fitter für einfachen und schnellen Remote-Montageservice
  • Zusätzliche Sicherheit und Energieüberwachung durch Analyse elektrischer Signale über die Lösungen von ECO-Adapt
  • Reduzierung von Lebenszykluskosten und Ressourcen durch Wiederaufbereitung von Lagern

Vom 21. bis 22. Februar 2024 bietet die maintenance in Dortmund, Deutschlands Leitmesse für industrielle Instandhaltung, ihrem Publikum unter dem Leitthema „Predictive Maintenance: Next Generation“ einen Einblick in die Bandbreite der industriellen Instandhaltung. Schaeffler zeigt mit seinem Lifetime Solutions Portfolio an Stand 4-C30 sein umfassendes Angebot an Produkten, Services und Lösungen in den Bereichen Montage, Zustandsüberwachung und Lageraufbereitung. Im Fokus stehen Serviceleistungen für Kunden, die die Funktionsfähigkeit von Lagern und Maschinen sicherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.

„Instandhaltungsteams stehen vor vielfältigen Herausforderungen, um den reibungslosen Betrieb ihrer Maschinen zu gewährleisten“, sagt Sebastian Mergler, Head of Product Marketing Schaeffler Lifetime Solutions, und ergänzt: „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind wichtige Instrumente der modernen Instandhaltung, doch nach wie vor wünschen sich unsere Kunden einen ‚echten‘ Partner an ihrer Seite. Auf der maintenance zeigen wir deshalb unser vielfältiges Serviceportfolio und legen unter anderem mit dem Virtual Fitter einen Fokus auf die Kombination von digitalen Lösungen und persönlicher Beratung.“

Neuer Remote-Montageservice für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
Etwa zehn bis 20 Prozent aller Lagerausfälle entstehen durch falsche Montage und Demontage, daher sind fehlerfreie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unerlässlich. Aus diesem Grund ergänzt seit Ende 2023 der Virtual Fitter das Mounting Service-Portfolio der Schaeffler Lifetime Solutions. Mithilfe einer Augmented-Reality-Brille unterstützen Schaeffler-Experten weltweit in Echtzeit bei der Montage von Wälzlagern, ohne selbst vor Ort zu sein. Kunden können im Bedarfsfall entscheiden, ob sie den Remote-Montageservice statt eines Vor-Ort-Services nutzen wollen und erhalten umgehend eine AR-Brille als Leihgerät, welche sie während der Maschinenüberprüfung tragen. Ein Schaeffler-Monteur bekommt über die Live-Übertragung ein umfassendes Bild des Maschinenzustands, kann konkrete Handlungsanweisungen geben und wichtige Informationen in das Sichtfeld des Kunden einblenden. Das Remote-Angebot spart bis zu 50 Prozent der Kosten gegenüber einem Vor-Ort-Service und erlaubt einen schnellen Wissenstransfer zum Kunden.

ECO-Adapt-Lösungen ergänzen OPTIME-Angebot
Zudem präsentiert Schaeffler auf seinem Stand die ECO-Adapt Produktpalette, mit der Kunden ihren elektrischen Antriebsstrang sowie dessen Energieverbrauch überwachen können. Ergänzend zum OPTIME Condition Monitoring, welches die vorausschauende Wartung auf Basis der Signalanalyse von Schwingungs- und Temperaturdaten erlaubt, stellt das Produkt PredictAdapt Zustandsinformationen auf Grundlage der Analyse elektrischer Signale bereit. So wird das Überwachungsangebot von Schaeffler um die elektrische Zustandsbeurteilung erweitert und das Ausfallrisiko für elektrische Komponenten minimiert. Darüber hinaus gibt das Produkt PowerAdapt Aufschluss über den Energieverbrauch, nicht nur an rotierenden elektrischen Maschinen.

Nachhaltige und wirtschaftliche Instandhaltung durch Wiederaufbereitung
Der Zustand von Wälzlagern hat einen wesentlichen Einfluss auf den gesamten Produktionsprozess. Darum spielen Lösungen zur Zustandsüberwachung eine zentrale Rolle. Am Messestand erfahren Interessierte alles über die Experten-Services von Schaeffler im Condition Monitoring, von der Ferndiagnose bis zur Ursachenermittlung bei Maschinenproblemen mit diversen Messverfahren direkt an der Anlage und Endoskopien. Zudem können sich Standbesucher über die zahlreichen Vorteile der Lageraufbereitung durch Remanufacturing-Services informieren. Durch die Aufbereitung vorhandener Lager lässt sich der CO2-Ausstoß im Vergleich zu neuen Lagern um bis zu 95 Prozent senken, Material- und Energiekosten einsparen und eine hohe Flexibilität durch kurze Lieferzeiten erreichen. Diese und weitere Vorteile präsentiert Andreas Krieg, Produktmanager Schaeffler Remanufacturing Services, am Donnerstag, den 22. Februar in einem Vortrag zur Wiederaufbereitung von Wälzlagern (SolutionCenter, Halle 4, 14:00 – 14:30 Uhr).

Weiterführende Informationen zum Thema Instandhaltung in diversen Branchen sowie Instandhaltung von Schaeffler erhalten Interessierte in der neuen Ausgabe des Magazins „Maintenance Insider“ auf der Messe.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co, KG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren