Future Technology Award
Die Schaeffler FAG Stiftung bildet eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft für die Ideen, Visionen und Ziele der Menschen, die an den Hochschulen, in der Forschung und in den Unternehmen tätig sind. Die Stiftung fördert Innovation und wettbewerbsfähige Leistungen. Zu diesem Zweck erfolgt erstmalig die Vergabe des Future Technology Award. Prämiert werden hochinnovative Forschungsprojekte, deren reale Umsetzbarkeit nur unter sehr hohem Erfolgsrisiko erprobt werden kann.
Förderkonzept
- Future Technology Award
- Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiet der Lagerungstechnik im Rahmen des Innovation Award
- Förderung der Schulentwicklung
Innovation und wettbewerbsfähige Leistungen fördern
Die Schaeffler FAG Stiftung fördert die Wissenschaft, Forschung und Lehre auf wissenschaftlich-technischem Gebiet mit Bezug auf die Lagerungstechnik.
Die Stiftung bildet eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft für die Ideen, Visionen und Ziele der Menschen, die an den Hochschulen, in der Forschung und in den Unternehmen tätig sind.
Die Stiftung fördert Innovation und wettbewerbsfähige Leistungen. Zu diesem Zweck erfolgt erstmalig die Vergabe des Future Technology Award von 100.000 Euro.
Prämiert werden hochinnovative Forschungsprojekte.
Bewerbungen können bis 31. Juli 2022 für die Preisvergabe im Folgejahr eingereicht werden.

Hochinnovative Forschungsideen
Es können hochinnovative Forschungsideen eingereicht werden. Auf die Definition Lagerungstechnik wird in den ausgewiesenen Wettbewerbsbedingungen hingewiesen.
Die Forschungsidee kann von einer Universität/ Hochschule oder einem einzelnen Lehrstuhl/ einer einzelnen Fakultät eingereicht werden.
Bei Einreichung der Forschungsidee muss die Zustimmung der Teilnahme am Wettbewerb der jeweiligen Universität/ Hochschule oder einem einzelnen Lehrstuhl/ einer einzelnen Fakultät vorliegen.
Die Anträge können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.
Bewerbungen sind jeweils bis zur ausgeschriebenen Bewerbungsfrist an die Schaeffler FAG Stiftung zu richten.
Adresse
Die Unterlagen sind per Post einzusenden an:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Schaeffler FAG Stiftung
z. Hd. Corinna Feuerbach
Georg-Schäfer-Str. 30
97421 Schweinfurt
Deutschland
oder per Email an:
Corinna.Feuerbach@schaeffler.com
Bewerbungen können bis 31. Juli 2022 für die Preisvergabe im Folgejahr eingereicht werden
Der Inhalt der eingereichten Anträge wird vertraulich behandelt. Die Universität/ Hochschule oder die einzelne Fakultät/ der Lehrstuhl sind damit einverstanden, dass die eingereichten Bewerbungsunterlagen an die entsprechenden Vertreter*innen der Schaeffler FAG Stiftung zur Bewertung weitergegeben werden.
Die Stiftung wird die eingereichten Bewerbungsunterlagen sorgfältig behandeln. Dennoch kann keine Haftung für Abhandenkommen, unberechtigte Verwendung durch Dritte und Beschädigung übernommen werden.
Über die Vergabe der Preise entscheidet der Stiftungsrat der Schaeffler FAG Stiftung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es bleibt vorbehalten, auf die Vergabe von Preisen zu verzichten, wenn keine auszeichnungswürdigen Bewerbungen vorliegen.
Breit gefächerte Themengebiete
- Wälz-, Gleit- und Magnetlager für Maschinenbau, Automobil- und Luftfahrtindustrie
- Sowohl rotative als auch lineare Bewegungen
- Mechanische und mechatronische Lösungen
- Arbeiten mit Bezug zu Industrie 4.0
- Bezugnahme auf kompletten Lebenszyklus
Organe der Stiftung
Stiftungsrat
- Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Vorsitzende Stiftungsrat
Gesellschafterin der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG
stellvertretende Vorsitzende Aufsichtsrat Schaeffler AG - Lic.oec. HSG Georg F. W. Schaeffler, JD/LLM
Gesellschafter der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG
Aufsichtsratsvorsitzender Schaeffler AG - Klaus Rosenfeld
Vorsitzender des Vorstands
Schaeffler AG - Professor Dr.-Ing. Christian Brecher
Werkzeugmaschinenlabor
RWTH Aachen - Professor Dr.-Ing. Udo Lindemann
Lehrstuhl für Produktentwicklung
TU München - Professor Dr. Robert Grebner, Stellvertretung Vorsitzende Stiftungsrat
Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt - Professor Dr. Sandro Wartzack
Lehrstuhl Konstruktionstechnik
FAU Erlangen-Nürnberg
Stiftungsvorstand
- Andreas Hamann, Vorsitzender Stiftungsvorstand
Leiter Personal Europa - Dr. Stefan Spindler
Mitglied des Vorstands Schaeffler AG
CEO Industrial - Uwe Wagner
Mitglied des Vorstands Schaeffler AG
Vorstand Forschung und Entwicklung
Geschäftsführung
- Peter Schuster, Stiftungs-Geschäftsführer
Leiter F&E Industrie 4.0
Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Corinna Feuerbach, Verwaltung
Schaeffler Technologies AG & Co. KG