Suchbegriff

Schaeffler-Innovationstaxi macht technischen Fortschritt erlebbar

Technischer Fortschritt ist nicht nur eine der Triebfedern des Motorsports – er ist es auch, der Schaeffler zu einem Pionier auf dem Gebiet der Mobilität macht. Mit dem Innovationstaxi bringt Schaeffler in Kooperation mit Audi seit der DTM-Saison 2023 ein Renntaxi auf die Strecke, das technischen Fortschritt im Renntempo demonstriert.

Titelträger pilotiert Schaeffler-Innovationstaxi Audi R8 LMS GT2

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

DTM-Champion Mike Rockenfeller erklärt im Video das Lenksystem Steer-by-Wire und dreht spektakuläre Runden im Innovationstaxi.

Das DTM-Innovationstaxi ist ein zugelassenes GT2-Rennfahrzeug: der Audi R8 LMS GT2. Es kommt 2025 an allen DTM-Rennwochenenden zum Einsatz und wird von bekannten Rennfahrern wie Markus Winkelhock und Mike Rockenfeller gesteuert. Rockenfeller gewann 2013 den Fahrertitel der Tourenwagenserie im Schaeffler-Audi und siegte unter anderem beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2010.

Doch nicht nur die Rennfahrer bekommen die Chance, faszinierende neue Technologien live in Aktion zu erleben. Denn das Schaeffler-Innovationstaxi übernimmt auch die Rolle des DTM-Renntaxis. Damit haben auch seine Gäste die Gelegenheit, in einem echten DTM-Auto mitzufahren und im gleichen Moment technischen Fortschritt zu erleben. Zugleich erfüllt es höchste sicherheitstechnische Ansprüche.

Rennsport als Katalysator für neue Technologien

Das DTM-Renntaxi ist als Trägerfahrzeug für innovative technische Ideen und deren Umsetzung der Inbegriff dessen, was Schaeffler als Innovationspartner der DTM verkörpert. Es konzentriert das Schaeffler Technik-Knowhow in einem Fahrzeug und zeigt, welche Neuerungen bald auf der Rennstrecke und auf der Straße zum Einsatz kommen könnten.

Das Audi R8 GT2 Taxi ist mit der Steer-by-Wire-Technologie ausgerüstet. Der Rennsport ist eine optimale Trainingsplattform für die Weiterentwicklung von Space Drive, der Steer-by-Wire Technologie von Schaeffler. Die im Rennstreckenbetrieb erhobenen Daten werden zusammen mit den Aussagen der Fahrer ausgewertet. Auf diese Weise werden wichtige Erkenntnisse für den Einsatz und die Weiterentwicklung des Space Drive Systems in die Serie gewonnen.

Das Innovationstaxi ist als Trägerfahrzeug für innovative technische Ideen und deren Umsetzung der Inbegriff dessen, was Schaeffler als Innovationspartner der DTM verkörpert.

Variabler Lenkwinkel: erfolgreiche Tests auf dem Hockenheimring

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

Eine dieser Entwicklungen, die sowohl dem Motorsport als auch Serienfahrzeugen zugutekommen, testete Markus Winkelhock 2023 auf dem Hockenheimring: den individuell einstellbaren Lenkwinkel des Autos. Während die Force-Feedback-Einheit des Steer-by-Wire-Systems dafür sorgt, dass die Lenkung des Innovationstaxis je nach Fahrer die gewünschte Gegenkraft zurückmeldet, lässt sich über den Aktuator die Lenkübersetzung direkt beeinflussen – und dies ganz individuell, selbst während der Fahrt.

Der Effekt ist beeindruckend. Markus Winkelhock demonstrierte ihn in der Spitzkehre des Hockenheimrings. Hier müssen die Fahrer nahezu eine 180-Grad-Kurve absolvieren. Üblicherweise erfordert die Kurve von den Fahrern, auch das Lenkrad um etwa 180 Grad zu drehen. Mit einer höheren Lenkübersetzung genügt allerdings schon eine 90-Grad-Drehung, um die Stelle fehlerfrei zu absolvieren. Umgreifen ist nicht mehr nötig.

Bequemer parken, einfacher rangieren

Während derart enge Kurven auf Rundstrecken eher selten anzutreffen sind, treten sie im Rallye-Sport deutlich häufiger auf. Ein Schaeffler-Test auf Eis und Schnee zeigte: Rallye-Piloten können mit individuell einstellbarem Lenkwinkel auch besonders enge Kurven im Maximal-Speed absolvieren, für die sie sonst die Handbremse nutzen müssen. Das Ergebnis sind schnellere Zeiten und eine Erleichterung für die Piloten.

Insbesondere im konventionellen Straßenverkehr bietet das Schaeffler-System große Vorteile. Vor allem in Situationen, die viele Verkehrsteilnehmer als besonders mühsam empfinden. Ein Auto mit einstellbarem Lenkwinkel ermöglicht es zum Beispiel, mit deutlich weniger Lenkaufwand zu rangieren und einzuparken. Das macht es für Fahrer und Fahrerinnen bequemer und einfacher.

Steer-by-Wire, also das Lenken ohne mechanische Lenksäule, gilt als eine der Schlüsseltechnologien auf dem Weg hin zum autonomen Fahren und bietet viele weitere Vorteile.

Steer-by-Wire, wie es im Schaeffler-Innovationstaxi genutzt wird, gilt als eine der Schlüsseltechnologien auf dem Weg hin zum autonomen Fahren.

Joystick-Run: Ohne Lenkrad um den Hockenheimring

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

Einen davon setzte Schaeffler im Rahmen des DTM-Rennwochenendes 2025 auf dem Hockenheimring in die Tat um. Markus Winkelhock wagte sich im Audi R8 Serienfahrzeug ohne Lenkrad auf die Strecke. Der Clou: Statt Lenkrad hatte Schaeffler dem Testfahrzeug ein neues Lenkkonzept spendiert – zwei Joysticks.

Den Hintergrund erklärt Matthias Zink, Vorstand Powertrain & Chassis bei Schaeffler: „Wir untersuchen hier verschiedene Eingabegeräte für das autonome Fahren. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2035 etwa zehn Prozent der Fahrzeuge autonom unterwegs sind. Deshalb entwickeln wir unterschiedliche Eingabegeräte.“

Die perfekte Grundlage für diese Pionierleistung ist das von Schaeffler für das autonome Fahren entwickelte mechatronische Lenkgetriebe RWA (Road Wheel Actuator). Dieses kann grundsätzlich mit jedem beliebigen Eingabegerät kombiniert werden. Schaeffler entschied sich, um sich der Fragestellung eines Lenkradersatzes anzunähern, für die Integration eines Joysticksystems. Hierbei handelt es sich um zwei Hochpräzisionsinstrumente, entliehen aus der Luftfahrt, um Auflösegenauigkeit sowie die Erfüllung aller Sicherheitsaspekte sicherzustellen. Die Einheiten wurden in ein Konzeptfahrzeug auf Basis eines Audi R8 Serienfahrzeuges integriert, um gegebenenfalls später Einzug ins Innovationstaxi zu halten. Das Fahrzeug wird aktuell größeren Erprobungsumfängen unterzogen, um Themen wie Software, Fahrbarkeit und Sicherheitskonzepte weiterzuentwickeln.

Der Testlauf auf dem Hockenheimring war ein voller Erfolg – die neue Art der Lenkung erwies sich als zuverlässig und mögliche Alternative für das klassische Lenkrad. Für Schaeffler war der Joystick-Run ein weiterer Schritt, Fortbewegung als Motion Technology Company neu und zukunftsgerichtet zu denken. Einen wichtigen Anteil daran hatte das gesamte Konzeptfahrzeugteam, das die Integration der neuen, hochkomplexen Technologie in einem Serienfahrzeug so appliziert hat, dass es im ersten Schritt höhere Geschwindigkeiten und damit eine gute Fahrbarkeit erzielen konnte.

Premiere: Schaeffler Hinterachslenkung erstmals in einem GT-Rennfahrzeug

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

Die Hinterachse kann sowohl parallel als auch entgegengesetzt zur Vorderachse mitlenken.

Auch in der abgelaufenen Saison machte das DTM-Innovationstaxi erlebbar, wie eng Motorsport und Serienentwicklung bei Schaeffler verzahnt sind. Als erster Tourensportwagen ging das Fahrzeug mit einer Hinterachslenkung auf die Strecke.

Schon 2023 hatte das Schaeffler-System in Serienfahrzeugen debütiert. Dieser Technologievorteil zahlt sich sowohl im Straßenverkehr als auch auf der Rennstrecke spürbar aus. Durch den Planetenwälzwindetrieb hebt sich die Schaeffler Hinterachslenkung von Systemen anderer Hersteller ab, die traditionell einen Trapezgewindetrieb nutzen.

Während Trapezgewindetriebe Spindeln verwenden, nutzt das Schaeffler Planetenwälzwindetrieb Rollen, auch "Planeten" genannt, als Wälzkörper. So verbindet es die Technologien eines Wälzlagers mit dem eines Planetengetriebes. Das führt zu zahlreichen Vorteilen: Die Schaeffler-Innovation erreicht im Auto unter anderem einen deutlich höheren Wirkungsgrad, ist leichter und reduziert die Reibung sowie die Reaktionszeit des Systems.

Dank des neuen Lenksystems für die Hinterachse gewinnen Fahrzeuge im Stadtverkehr an Handlichkeit, bei Spurwechseln an Stabilität und beim Parken an Manövrierbarkeit. Auf der Rennstrecke verbessert das System die Agilität des Fahrzeugs bei geringen Geschwindigkeiten, etwa beim Beschleunigen aus engen Kurven. Da die Hinterräder entgegengesetzt zu den Vorderrädern lenken, richtet sich das Renntaxi früher optimal zum Kurvenausgang aus, was früheres Beschleunigen ermöglicht. Lenken die Hinterräder mit den Vorderrädern, stabilisiert die Hinterachslenkung das Fahrzeug. So wird Übersteuern verhindert, Kurven können schneller und sicherer durchfahren werden.

Kurzum: Das Fahrzeug wird einfacher fahrbar, ist besser beherrschbar und ermöglicht potenziell schnellere Runden. Darüber hinaus führt das Schaeffler-System zu langsamerem Reifenabbau und ermöglicht Fahrwerksabstimmungen mit mehr mechanischer Traktion. Markus Winkelhock zeigte sich nach seiner ersten Fahrt mit der Hinterachslenkung begeistert: „Man spürt den Effekt der Hinterachslenkung ganz deutlich. Das Auto ist gerade in Spitzkehren und beim Herausbeschleunigen aus Kurven einfacher beherrschbar. Das bringt auf der Strecke klare Vorteile.“

DTM-Innovationstaxi setzt auf synthetische Kraftstoffe

Darüber hinaus ist das DTM-Innovationstaxi für Schaeffler ein ideales Vehikel, um die Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit alternativer Kraftstoffe zu demonstrieren. Seit dem DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring 2023 geht der Audi R8 LMS GT2 mit SynFuels, auch eFuels genannt, an den Start.

SynFuels sind synthetische Kraftstoffe, die mit erneuerbaren Energien, welche idealerweise aus regenerativen Energiequellen stammen, hergestellt werden. Ihr Vorteil: Sie ermöglichen den CO2-neutralen Betrieb von Verbrennungsmotoren. Dabei können nicht nur Neuwagen von diesen Kraftstoffen profitieren, sondern auch alle Autos mit Verbrennungsmotor, die derzeit schon eingesetzt werden. Das sind etwa 1,3 Milliarden Fahrzeuge.

Zudem setzt Schaeffler im DTM-Innovationstaxi Hochleistungsschmierstoffe von Lubrican ein. Sie sind zu 100 % fossilfrei, kommen also ganz ohne Mineralöle aus. In ihrer Herstellung wird ausschließlich CO2-neutrale Energie verwendet. In Summe generieren die Schmierstoffe des DTM-Innovationstaxis damit bis zu 72 % weniger CO2, als herkömmliche Schmierstoffe.

Aktuell geht Schaeffler davon aus, dass 2030 weltweit 40 Prozent der Fahrzeuge vollständig elektrifiziert sein werden. Weitere 40 Prozent werden mit teilelektrischem Antrieb fahren und weiterhin hocheffiziente Verbrennungsmotoren nutzen, die nach neusten Emissionsstandards entwickelt werden. Die verbleibenden 20 Prozent werden einen hocheffizienten Verbrennungsmotor verwenden. Deshalb verfolgt Schaeffler einen Ansatz auf Basis einer großen Antriebsvielfalt und bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Dazu zählen teil- und vollelektrifizierte Antriebe sowie Brennstoffzellensysteme ebenso, wie die Weiterentwicklung effizienter Verbrennungsmotoren.

Schaeffler setzt ab dem DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring im Jahr 2023 auf E-Fuels im DTM Innovationstaxi.

Sport Bild Motorsport Innovations Award geht an DTM-Innovationstaxi

Das DTM-Innovationstaxi kumuliert zahlreiche Technologien und Innovationen von Schaeffler in einem faszinierenden Fahrzeug. Damit verkörpert es all das, was Schaeffler als Motion Technology Company auszeichnet.

Dem DTM-Innovationstaxi gelingt es, Technologie, die schwer greifbar ist – weil sie nicht sichtbar im Fahrzeug verbaut ist – emotional erlebbar zu machen. Damit begeisterte Schaeffler 2023 nicht nur die über 100 Gäste im Cockpit des Renntaxis sondern auch die Fachwelt. Die Jury des Fachmagazins Sport Bild verlieh den begehrten Sport Bild Motorsport Innovations Award 2023 an das DTM-Innovationstaxi von Schaeffler.

Die Preisträger des Sport Bild Motorsport Innovations Award 2023: Vorstand Powertrain & Chassis Matthias Zink (M.), DTM-Innovationstaxi-Fahrer Markus Winkelhock (r.), Leiter Global Sponsoring Sören Zinner (l.)
Die Preisträger des Sport Bild Motorsport Innovations Award 2023: Vorstand Powertrain & Chassis Matthias Zink (M.), DTM-Innovationstaxi-Fahrer Markus Winkelhock (r.), Leiter Global Sponsoring Sören Zinner (l.)

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

Schaeffler Technology Deep Dives

Für Schaeffler ist die DTM der perfekte Rahmen für den Einsatz neuer Technologien. Erste Erprobungsfahrten finden dabei häufig mit dem Schaeffler Innovationstaxi statt.

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

Die Nürburgring-Nordschleife

Warum testen wir bei Schaeffler unsere neuen Technologien auf der Nürburgring-Nordschleife? Ganz einfach: Es gibt kein härteres Testgelände auf der Welt. Wenn es dort funktioniert, funktioniert es überall. Die perfekte Strecke und der perfekte Testfahrer? Eine gelungene Kombination!

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

Hinterachslenkung

Wie übertragen wir bei Schaeffler bahnbrechende Technologie aus dem Straßenfahrzeug in ein Rennfahrzeug? Mit unserer Hinterachslenkung im DTM-Innovationstaxi haben wir genau das getan. Es hat nicht nur funktioniert – es hat das Rennfahrzeug sogar schneller gemacht.

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

Steer-by-Wire

Steer-by-Wire – eines der bekanntesten Beispiele für die Umsetzung von Schaeffler Technologie in einem Rennfahrzeug. Eine Lenkung ohne mechanische Verbindung zu den Rädern. Nur Elektronik, die dem Rennfahrer das perfekte Gefühl für die Grenzen des Fahrzeugs vermittelt. Klingt unmöglich? Nicht für uns. Es funktioniert – und wir beweisen es Rennen für Rennen.

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren