HERAQCLES
HERAQCLES steht für neue Fertigungsansätze für Wasserstoff-Elektrolyseure, um zuverlässige, auf AEM basierende Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig Qualität, Kreislauffähigkeit, niedrige LCOH, hohe Effizienz und Skalierbarkeit zu erreichen. (HERAQCLES: Hydrogen Electrolysers to provide Reliable AEM technology-based solutions while achieving Quality, Circularity, low LCOH, high Efficiency and Scalability.)
Projektbeschreibung
Dieses Projekt wurde vom Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (jetzt Clean Hydrogen Partnership) im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 101111784 gefördert. Das Joint Undertaking wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union, Hydrogen Europe und Hydrogen Europe Research unterstützt.
Weitere Informationen
Europäische Komission | CORDIS
Ziele
Das Projekt HERAQCLES hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 einen betriebsbereiten 25-kW-Elektrolyseur-Stack bereitzustellen, einschließlich der auf der AEM-Technologie basierenden Balance of Plant, um sowohl eine neuartige Design-for-Manufacturing-Architektur als auch die für automatisierte Produktionsprozesse entwickelten innovativen Komponenten zu validieren. Die AEM-Elektrolyse bietet im Vergleich zur modernen PEM-Elektrolyse ein attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis, da keine Edelmetalle in Stack-Komponenten wie Katalysatoren, porösen Transportschichten und Bipolarplatten verwendet werden müssen, um Wasserstoff mit einer angemessen hohen Stromdichte zu erzeugen.
Projektberichte
Arbeitspaket 1 - Projektmanagement
Arbeitspaket 4 - Entwicklung katalysatorbeschichteter PTL und MEA
Arbeitspaket 5 - Entwicklung und Herstellung von Stack-Hardware
Arbeitspaket 7 - Kommunikation, Ergebnis-Veröffentlichung, IP-Verwertung, Synergien
Konsortium
HERAQCLES ist ein gemeinsames Projekt, das vom Clean Hydrogen Joint Undertaking gefördert und von der Schaeffler Technologies AG & Co. KG koordiniert wird und Forschungspartner mit anderen Industriepartnern zusammenbringt:
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italien)
- VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Belgien)
- Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (Frankreich)
- HYGEAR B.V. (Niederlande)
- MONOLITHOS Catalysts and Recycling Ltd (Griechenland)
- Exentis Technology GmbH (Deutschland)
- John Cockerill Hydrogen (Belgien)
Das erfahrene Konsortium ist eine Kooperation von wissenschaftlichem Know-how und Produktionskapazitäten, die durch die starke Präsenz von Industriepartnern gewährleistet wird.
News & Events
5. Konsortialtreffen nach 24 Monaten Projektlaufzeit in Clermont Ferrand
Das 5. Konsortialtreffen von HERAQCLES fand am 5. Juni beim Partner Michelin in Clermont Ferrand statt. Bei diesem Treffen diskutierten die Partner vor allem die laufenden Fortschritte und erreichten Meilensteine des Projekts:
- Es wurde ein innovatives Verfahren zur Herstellung von hochleistungsfähigen verstärkten AEM-Kohlenwasserstoffmembranen entwickelt.
- Der Prototyp des Stacks ist bereit für Tests.
- Der selbst gebaute Prüfstand steht kurz vor Inbetriebnahme, die ersten Tests stehen kurz bevor.
3. Konsortialtreffen in Athen
Nach 12 Monaten Laufzeit fand am 26. und 27. Juni 2024 das 3. Konsortialtreffen des EU-Förderprojekts HERAQCLES bei Monolithos Catalysts & Recycling Ltd. in Athen statt. An diesem hybriden Meeting nahmen die Partner sowohl vor Ort als auch online teil, um die entscheidenden Fortschritte des Projekts zu diskutieren. Während dieser produktiven Sitzung wurden aufschlussreiche Diskussionen geführt und innovative Ideen ausgearbeitet.
Die HERAQCLES-Partner konnten zudem eine Live-Demonstration des hydrometallurgischen Auslaugverfahrens von Monolithos für das Recycling von Elektrokatalysatoren aus den Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) von AEM-Elektrolyseuren erleben, wodurch eine Wiederverwendung sichergestellt werden soll.
Kontakt
Birgit Fischer
Funding Strategy – Public Funding
Dr. Peter Bouwman
Head of R&D Hydrogen