Schaeffler at Hannover Messe 2022, hall 6, booth C48 Schaeffler Lubtect for Safe Use in the Food Industry
06.04.2022 | Schweinfurt
- Schaeffler expands its range of bearing solutions for the food industry
- Lubricant compound Lubtect is available for deep groove ball bearings, tapered roller bearings, spherical roller bearings, cylindrical roller bearings, and needle roller bearings
- Lubricant compound Lubtect available with NSF H1 approval
The lubricant compound Schaeffler Lubtect offers an option for keeping lubricant even safer inside the bearing. Especially in food processing, the prevention of contamination plays an important role. This compound fills the cavity in rolling bearings, which are sealed on both sides. The lubricant is permanently stored in the porous structure of the compound, thus minimizing, if not eliminating, the risk of contamination from escaping lubricant. The bearings are lubricated for life. Relubrication, and hence the potential unprotected use of grease guns in these particularly sensitive application areas, is also no longer required. This contributes to the overall safety of the facility, which is particularly important for the food and animal feed industries. Even at low ambient temperatures, good lubricant distribution is ensured, thus enabling a longer bearing operating life. Lubtect is available for deep groove ball bearings, tapered roller bearings, spherical roller bearings, cylindrical roller bearings, and needle roller bearings. Schaeffler received H1 approval from the US organization NSF International authorizing the use of Lubtect in sensitive application areas. Lubtect is also halal and kosher certified.
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.