Schaeffler auf der InnoTrans, Halle 21, Stand 430 Produkte und Lösungen für mehr Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Schienenverkehr
01.08.2022 | Schweinfurt
- Neue und innovative Produktlösungen für den Personen- und Güterverkehr
- Sensorisierte Systeme und Datenmodelle ermöglichen vorausschauende Wartung
- 100-Prozent-Return-Service und Aufbereitung von Lagern für nachhaltigen Bahnbetrieb
Nach pandemiebedingter Pause öffnet die InnoTrans, Weltleitmesse der Verkehrstechnik, wieder ihre Pforten und zeigt, was die Zukunft der Mobilität bereithält. Als einer der weltweit führenden Automobil- und Industriezulieferer, unter anderem im Sektor Bahn, zeigt Schaeffler vom 20. bis 23. September 2022 auf der Messe in Berlin neue Lösungen für Lagerungen in Schienenfahrzeugen sowie innovative Systeme, die die Wettbewerbsfähigkeit des Schienensektors weiter erhöhen und die fortschreitende Digitalisierung des Bahnsektors unterstützen. Im Fokus stehen außerdem die großen Anforderungen an die Branche nach reduzierten Stillstandszeiten, optimierter Kreislaufwirtschaft und Einsparung von Ressourcen.
„Wenn es um das Erreichen der globalen Klimaziele geht, hat der Mobilitätssektor eine Schlüsselrolle inne“, sagt Dr. Stefan Spindler, Vorstand Industrial der Schaeffler AG. „Genau deshalb sind neue Lösungen für die Mobilität ein fester Bestandteil unseres strategischen Handlungsrahmens Roadmap 2025. Auf der InnoTrans 2022 zeigen wir unter anderem, wie wir als Zulieferer dank unserer Komponenten und Systeme die Nachhaltigkeit und Verfügbarkeit im Schienenverkehr weiter voranbringen.“
„Das Portfolio, welches Schaeffler in diesem Jahr auf der Messe präsentieren wird, steht unter dem Motto ‚Reliable, predictable, sustainable – Schaeffler Solutions for Innovations in Rail‘. Dieser Leitsatz repräsentiert die Kernthemen, die für unsere Kunden und uns im Fokus stehen“, erklärt Dr. Michael Holzapfel, Senior Vice President Business Unit Rail - Industrial Europe bei der Schaeffler AG. „Seit der letzten InnoTrans im Jahr 2018 haben wir gemeinsam mit unseren Kunden Produkte und Lösungen entwickelt, die einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit durch Digitalisierung in der Bahnbranche leisten werden.“
„Reliable“: Neue Produkte für mehr Zuverlässigkeit
Schaeffler wird auf der InnoTrans ein verbessertes Y25-Gehäuse inklusive optimierter WJ/WJP-Lager vorstellen. Das Gehäuse für Radsatzlager ist für eine Achslast von bis zu 25 Tonnen ausgelegt. Im Vergleich zu seinem Vorgänger weist es dabei 14 Prozent weniger Gewicht auf. Dadurch wird das Leergewicht reduziert und es können höhere Nutzlasten gefahren werden. Mit dem neuen Y25-Gehäuse unterstützt Schaeffler die Markttrends im Güterverkehr hinsichtlich verlängerter Wartungsintervalle und CO2-Reduktion.
Mehr Effizienz und Zuverlässigkeit versprechen auch die neuen, leistungsstarken Wälzlager für die innengelagerten Triebradsätze von Hochgeschwindigkeitszügen. Mit seiner langjährigen Branchen-Expertise und hohem Systemverständnis ist es Schaeffler gelungen, hier den Marktanforderungen nach höherer Leistungsdichte, Gewichtsreduktion und begrenzten Bauräumen nicht nur gerecht zu werden, sondern diese sogar zu übertreffen.
„Predictable“: Lösungen für die digitale Zukunft auf der Schiene
Die Basis für mehr Digitalisierung im Bahnbereich bildet der Data Matrix Code (DMC). Dieser wird im Herstellungsprozess auf jedes Lager angebracht und ermöglicht die fortlaufende Erfassung von Produkt- und Betriebsdaten sowie Wartungsinformationen. Es entsteht ein digitaler Zwilling des jeweiligen Produktes mit einer fortlaufenden, umfassenden Lebensdauerakte. Von den vielfältigen Möglichkeiten und Vorteilen des DMCs, insbesondere für den Informationsaustausch zwischen Komponentenlieferant, Fahrzeughersteller und Betreiber, können sich Besucher am Schaeffler-Stand selbst überzeugen.
„Sustainable“: Optimierte Kreislaufwirtschaft für nachhaltigen Bahnbetrieb
Nachhaltigkeit bedeutet für Schaeffler nicht nur langlebigere Produkte und Komponenten herzustellen, sondern auch, durch die Aufbereitung von Lagern nach höchsten Qualitätsstandards, Rohstoffe und wertvolle Ressourcen einzusparen. Zusätzlich ermöglicht Schaefflers 100-Prozent-Return-Service für Bahnlager den Betreibern eine deutliche Verbesserung der Verfügbarkeit von Zügen und eine Maximierung der Laufleistung. Mit seinen Services und Technologien vereint Schaeffler Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz.
Neben den genannten Produkten und Lösungen stellt Schaeffler zur InnoTrans innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte vor, welche die Digitalisierung auf der Schiene maßgeblich beschleunigen und gleichzeitig für mehr Nachhaltigkeit im Bahnsektor sorgen werden.
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.