Debt Issuance Programm
Das Schaeffler Debt Issuance Programm ermöglicht es Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 7,5 Mrd. am Kapitalmarkt zu platzieren.
Um den aktuellen Basisprospekt sowie weitere Informationen zu den Anleihen herunterzuladen, klicken Sie bitte hier
Wichtige Hinweise
Diese Website darf nicht als eine Beratung oder Empfehlung (tatsächlich oder impliziert) interpretiert werden und sollte auch nicht als Basis für eine Entscheidung oder eine konkrete Handlung herangezogen werden. Insbesondere können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den auf dieser Website oder in den darin enthaltenen Dokumenten zum Ausdruck gebrachten Prognosen, Meinungen oder Erwartungen abweichen, und die vergangene Kursentwicklung von Fremdkapitalinstrumenten darf nicht als Anhaltspunkt für die zukünftige Entwicklung interpretiert werden.
Die auf der Website enthaltenen Informationen wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung, Übernahme oder zum sonstigen Erwerb oder zur Veräußerung von Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren der Schaeffler AG oder einer Konzerngesellschaft ("Schaeffler") dar noch sind sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.
Insbesondere stellen die auf dieser Website veröffentlichten Informationen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Keines der Wertpapiere, auf welche in den Informationen auf der Website direkt oder indirekt Bezug genommen wird, wurde gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder wird gemäß dem Securities Act registriert werden. Diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert) nur dann angeboten oder verkauft werden, wenn eine Registrierung gemäß dem Securities Act erfolgt ist, eine Ausnahme von der Registrierungspflicht besteht oder dies im Rahmen einer Transaktion geschieht, welche nicht unter die Registrierungsregelung fällt.
Die Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe von Dokumenten auf dieser Website kann in bestimmten Jurisdiktionen durch Gesetz beschränkt sein. Personen in solchen Jurisdiktionen, in welche die Dokumente verteilt, veröffentlicht, weitergegeben oder anderweitig verfügbar gemacht wurden, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese berücksichtigen.
Schaeffler übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, die in den Materialen auf dieser Website enthalten sind oder auf die verwiesen wird. Soweit gesetzlich zulässig ist eine Haftung von Schaeffler, Schaefflers Geschäftsführung, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Beauftragten für Verluste oder Schäden, die sich aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf das auf dieser Website enthaltene Material ergeben, ausgeschlossen, unabhängig davon, ob diese durch eine fahrlässige Handlung oder Unterlassung verursacht wurden.
Was die nicht von Schaeffler selbst erstellten Informationen anbelangt, so stammen die Informationen, auf die sich das auf dieser Website enthaltene Material stützt, aus Quellen, die Schaeffler für zuverlässig hält. Schaeffler übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der ihr zur Verfügung gestellten Informationen.
Bestätigung der Kenntnisnahme und Zustimmung zum Haftungsausschluss
Die obenstehenden Hinweise und den Haftungsausschluss habe ich gelesen und verstanden. Ich verstehe, dass dieser Haftungsausschluss sich auf meine Rechte auswirken kann. Ich stimme den dargelegten Bedingungen ausdrücklich zu. Ich bestätige, dass es für mich rechtlich zulässig ist, diesen Bereich der Webseite zu besuchen.
Indem Sie auf "Einverstanden" klicken, bestätigen Sie, dass Sie keine US-Person oder in den Vereinigten Staaten wohnhaft oder ansässig sind, keine in den Vereinigten Staaten organisierte, gegründete oder registrierte Partnerschaft oder Gesellschaft und keine Person, die im Namen eines oder einer der Vorgenannten handelt. Sie stimmen zu, dass Sie keine der auf dieser Website enthaltenen Informationen an eine US-Person oder an eine Person ansässig oder wohnhaft in den Vereinigten Staaten weiterleiten, senden oder anderweitig übertragen werden.
BITTE BEACHTEN SIE, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, sich von der vollständigen Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften zu überzeugen. Im Zweifelsfall sollten Sie von einem Besuch dieses Bereichs der Webseite absehen.
Schaeffler Anleihen im Detail
Alle Anleihen der Schaeffler AG wurden im Rahmen des Debt Issuance Programmes begeben. Der aktuelle Basisprospekt sowie weitere Informationen können zudem auf der Internetseite der Luxemburger Börse abgerufen werden.
2,750% EUR Anleihe 2025
4,500% EUR Anleihe 2026
2,875% EUR Anleihe 2027
3,375% EUR Anleihe 2028
4,750% EUR Anleihe 2029
4,500% EUR Anleihe 2030