Suchbegriff

Schaeffler gewinnt in der E-Mobilität renommierte Automotive News PACE Awards 2021

Pressrelease Stage Image
Ausgezeichnet mit einem Automotive News PACE Award: Durch sein kompaktes Design ist das Hybridmodul von Schaeffler auf unterschiedlichen Fahrzeugplattformen einsetzbar.

01.10.2021 | Herzogenaurach / Fort Mill

  • Automotive News zeichnet P2-Hybridmodul und Innovationspartnerschaft mit dem Kunden Ford aus
  • Auszeichnung ist weitere Bestätigung von Schaefflers Strategie in der E-Mobilität und belegt innovativen Pioniergeist
  • Auftragseingänge in der E-Mobilität zum H1/2021 bereits bei 2,1 Milliarden Euro, ab 2022 jährliche Eingänge von 2 bis 3 Milliarden Euro geplant

Bei der Verleihung des Automotive News PACE Awards 2021, die in diesem Jahr online stattfand, wurde Schaeffler für das P2-Hybridmodul ausgezeichnet. Das P2-Hybridmodul kommt in Getriebearchitekturen für Hinterradantriebe zum Einsatz. Der PACE Award würdigt Automobilzulieferer für wegweisende Innovationen, technologischen Fortschritt und Unternehmensleistung.

Zudem erhielt Schaeffler gemeinsam mit der Ford Motor Co. den Innovation Partnership Award für die erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Systems. Automotive News vergibt diese Auszeichnung an Automobilhersteller, die in herausragender Weise Innovationen in Kooperation mit einem Zulieferer vorantreiben.

Schaefflers Hybridmodul zeichnet sich durch sein Design und seinen optimierten Bauraum aus. Das Modul besteht aus E-Maschine und automatisierter Ausrückkupplung, die zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe montiert sind. Durch das kompakte Design ist es auf unterschiedlichen Fahrzeugplattformen einsetzbar.

„Wir freuen uns ganz besonders, dass wir in diesem Jahr mit zwei der renommierten Automotive News PACE Awards geehrt wurden. Diese Auszeichnungen unterstreichen einmal mehr Schaefflers grundlegendes Bekenntnis zu Innovation und konstruktiver Zusammenarbeit mit unseren Kunden“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. „Ich möchte unserem P2-Hybridmodul-Team herzlich zur Entwicklung einer Technologie der nächsten Generation gratulieren. Gleichzeitig belegen diese Awards einmal mehr, dass Schaeffler der bevorzugte Technologiepartner unserer Kunden ist.“

Schaeffler gestaltet E-Mobilität mit
E-Mobilität ist für Schaeffler eine Schlüsseltechnologie und ein Feld für kontinuierliches Wachstum. Der 2018 gegründete Unternehmensbereich E-Mobilität gestaltet diese aktiv mit und hat bereits Seriennominierungen über alle Elektrifizierungsgrade hinweg sowohl im Pkw­ wie im Nutzfahrzeugbereich erhalten. Die Ziele in diesem Bereich hat Schaeffler im ersten Halbjahr 2021 bereits mit einem Auftragseingangsvolumen von bisher 2,1 Milliarden Euro erfüllt, beziehungsweise sogar übertroffen. Beim Auftragseingang im Unternehmensbereich E-Mobilität rechnet das Unternehmen ab 2022 mit Aufträgen in Höhe von 2 bis 3 Milliarden Euro jährlich.

„Unser Systemverständnis, höchste Qualität sowie die hohe Fertigungs­ und Technologiekompetenz von Schaeffler über alle Komponenten elektrischer Antriebssysteme hinweg sind wesentliche Schlüssel für technologisch führende und zugleich wirtschaftliche Produkte“, sagt Dr. Jochen Schröder, Leiter des Unternehmensbereichs E-Mobilität der Schaeffler AG. „Wir können unseren Kunden vom E­Motor bis zum 3in1­System für Hybrid­ oder E­Achsanwendungen die komplette Produktpalette anbieten – egal ob System, Sub­System oder Komponente.“ Durch große Wertschöpfungstiefe kann Schaeffler dabei Innovationen schnell in kundenfertige Lösungen überführen, wie zum Beispiel beim P2-Hybridmodul für Ford.

Seit 27 Jahren vergibt die Zeitschrift Automotive News und die Automotive Parts Manufacturers’ Association (APMA) jährlich die Auszeichnung. Zulieferer können teilnehmen, wenn deren Produkte, Verfahren, Materialien oder Dienstleistungen direkt bei der Fertigung von Kraft- und Lastkraftfahrzeugen eingesetzt werden. Der Automotive News PACE Award gilt weltweit als Branchenmaßstab für Innovation.

Schaeffler erhielt die Auszeichnung nach einer gründlichen Prüfung durch eine unabhängige Fachjury. Die Entscheidung erfolgte auf Basis ausführlicher Antragsunterlagen und eines virtuellen Standortbesuchs. Damit hat Schaeffler in den vergangenen fünf Jahren zum dritten Mal den PACE Award gewonnen, davon zweimal für E-Mobilitäts-Lösungen.

Für weitere Informationen zum Automotive News PACE Award besuchen Sie bitte www.autonews.com/pace.

Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.

Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

presse@schaeffler.com

Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren