Suchbegriff

Auto Shanghai 2021 Nachhaltige Mobilität: Schaeffler will in China weiter wachsen

Pressrelease Stage Image
Breites Anwendungsspektrum von 20 bis über 300 kW: E-Motoren von Schaeffler für Hybridmodule, Hybridgetriebe und rein elektrische Achsantriebe.

19.04.2021 | Shanghai/Herzogenaurach

  • Auf der Auto Shanghai präsentiert das Unternehmen Komponenten- und Systemlösungen für eine nachhaltige Mobilität
  • E-Motoren, metallische Bipolarplatten für Brennstoffzellen-Stacks und Rolling Chassis belegen erfolgreiche Transformation des Unternehmens hin zu neuen Geschäftsfeldern
  • Schaeffler unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Refire zur gemeinsamen Entwicklung von Kernkomponenten für Brennstoffzellen
  • Starke Umsatzentwicklung im letzten Jahr unterstreicht Bedeutung der Region China für das Unternehmen

Schaeffler gestaltet den Wandel der Mobilität zusammen mit seinen Kunden und verdeutlicht das auf der Auto Shanghai 2021. Unter dem Motto „Schaeffler’s Electrified and Intelligent Driving Solutions“ fokussiert das Unternehmen auf innovative Komponenten- und Systemlösungen speziell für den chinesischen Markt. Damit leistet Schaeffler einen wichtigen Beitrag, die globalen Klimaziele zu erreichen und Mobilität noch nachhaltiger zu machen. „Als Pionier der Mobilität gestalten wir Fortschritt, der die Welt bewegt“, sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. „Auf Basis unseres exzellenten Fertigungs-Know-hows sind wir der bevorzugte Partner für unsere Kunden in China und weltweit. Als Automobil- und Industriezulieferer gilt das für alle Bereiche der Mobilität und jeder Art von Bewegung.“

Lösungen für jeden Antriebsstrang
Ein Weg, CO2-Emissionen zu reduzieren, ist die intelligente und nachhaltige Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Auf der Auto Shanghai zeigt Schaeffler Lösungen für alle Arten der Elektrifizierung. „Zahlreiche Seriennominierungen über alle Elektrifizierungsgrade hinweg belegen, dass Schaeffler erfolgreich in der E-Mobilität agiert“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. „Als Partner der Automobilindustrie verfolgt Schaeffler die Marktbedürfnisse und Entwicklungstrends genau, um für jede technologische Herausforderung die maßgeschneiderte Lösung anzubieten.“

In diesem Jahr startet die Serienproduktion von E-Motoren für Hybridmodule, Hybridgetriebe und rein elektrische Achsantriebe in einem Anwendungsspektrum von 20 bis über 300 kW. Grundlage für die von Schaeffler produzierten E-Motoren ist eine modulare und hochintegrierte Technologieplattform. Die hohe Fertigungs- und Technologiekompetenz von Schaeffler über alle Komponenten elektrischer Antriebssysteme ist ein wesentlicher Schlüssel für die Serienfertigung. Erstmals zeigt Schaeffler auf dem chinesischen Markt zudem ein Rolling Chassis, das eine lokal emissionsfreie Antriebslösung für Großstädte darstellt. Die Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sind dabei platzsparend in kompakten Baueinheiten, den „Schaeffler Intelligent Corner Modules“, zusammengefasst. Diese Module umfassen den Radnabenmotor, die Radaufhängung inklusive Federung und den Aktor für die elektromechanische Lenkung. Die Lenkung des Radmoduls ist als elektromechanisches Steer-by-Wire-System ausgeführt. Die gewählte Form der Radaufhängung ermöglicht einen Radeinschlag von bis zu 90 Grad.

Kooperationsvereinbarung in der Wasserstofftechnologie
Ein weiteres Highlight sind metallische Bipolarplatten für Brennstoffzellen-Stacks, die durch präzises Umformen und Beschichten im Dünnschicht-Bereich hergestellt werden. Gestapelt zu sogenannten Stacks sind sie der Kern des Brennstoffzellensystems und übernehmen dort eine zentrale Rolle bei der Erzeugung von Wasserstoff und der Rückwandlung in elektrische Energie. Als Automobil- und Industriezulieferer wird Schaeffler mit innovativen Komponenten und Systemen rund um Brennstoffzellen sowie Elektrolyseure maßgeblich zur erfolgreichen Etablierung der Wasserstofftechnologie beitragen. Das unterstreicht Schaeffler mit einer strategischen Kooperationsvereinbarung mit Refire, einem führenden Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie in China, die auf der Auto Shanghai unterzeichnet wurde. Gemäß der Vereinbarung wird die Entwicklung von Schlüsselkomponenten für Wasserstoff-Brennstoffzellen forciert, etwa Bipolarplatten oder Thermomanagementsysteme. Beide Unternehmen wollen so die Industrialisierung von Wasserstoff-Brennstoffzellen vorantreiben.

Starkes Umsatzplus in China
Die Region China spielt für den unternehmerischen Erfolg von Schaeffler seit dem Markteintritt im Jahr 1995 eine zentrale Rolle. Trotz des herausfordernden Marktumfelds verzeichnet Schaeffler im Jahr 2020 hier ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8,7 Prozent. Auf China entfällt ein Anteil am Gesamtumsatz von 23,4 Prozent. Klaus Rosenfeld: „China ist einer der wichtigsten Märkte und Regionen für Schaeffler und wird mit Sicherheit einer der Hauptmotoren für die weltweite wirtschaftliche Erholung sein. Als Automobil- und Industriezulieferer wollen wir Pionierarbeit leisten, um die Bewegung der Welt voranzutreiben. Dazu werden wir weiter in China investieren und unseren Beitrag leisten, um unsere Kunden beim Wachstum und einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen.“

Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
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
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren