Suchbegriff

Schaeffler mit Weltpremiere auf der CES 2019 Transformation ist der Weg in die Zukunft

Pressrelease Stage Image
Der Technologiekonzern Schaeffler zeigt seine innovativen Systemlösungen für eine nachhaltige Mobilität in der Stadt auf der CES 2019, Central Plaza, Stand 25.

05.12.2018 | Herzogenaurach

  • Schaeffler präsentiert auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019 in Las Vegas Innovationen für die Mobilität für morgen
  • Weltpremiere des Schaeffler Bio-Hybrid in zwei Varianten: die neue Form einer individuellen urbanen Mobilität
  • Das Unternehmen zeigt unter dem Motto „Lösungen für die Stadt der Zukunft“ Ideen zur Digitalisierung, Vernetzung und E-Mobilität

Die Consumer Electronics Show hat sich längst von einer eher regionalen Messe für Unterhaltungselektronik zur weltweit größten Hightech-Show gewandelt. Einen Wandel vollzieht auch Schaeffler, indem der bisherige Automobil- und Industriezulieferer eigene Mobilitätslösungen entwickelt. „Die Mobilitätswelt von morgen wird so vielfältig sein wie die Menschen, die bewegt werden wollen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands und Technologie-Vorstand von Schaeffler. „Wie sich insbesondere die individuelle emissionsfreie sowie autonome und vernetzte Mobilität für Personen- und Gütertransport in urbanen Zonen weiterentwickeln kann, zeigen drei Konzeptfahrzeuge – darunter eine Weltpremiere – sowie weitere nachhaltige intelligente Systemlösungen, mit denen Schaeffler hier auf der CES seine Innovationskraft präsentiert.“ Dieser Wandel bei Schaeffler vollzieht sich im Rahmen des Zukunftsprogramms „Agenda 4 plus One“, mit dem sich das Unternehmen fit für die Zukunft macht. Insbesondere im Fokus stehen dabei E-Mobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0.

Weltpremiere Bio-Hybrid by Schaeffler: eine neue Form individueller urbaner Mobilität
Die zur Schaeffler Gruppe gehörende Schaeffler Bio-Hybrid GmbH präsentiert den seriennahen Bio-Hybrid in zwei Varianten – eine neue, zeitgemäße Art der individuellen urbanen Mobilität und Transportmöglichkeit. Durch seine vier Räder bietet das Konzept eine außergewöhnliche Fahrstabilität. Dach und Windschutzscheibe machen es witterungsunabhängig und somit ganzjahrestauglich. Es ist kaum breiter als ein normales Fahrrad und kann emissionsfrei auch auf Radwegen fahren. Der elektrische Antrieb unterstützt die fahrende Person – wie bei einem Pedelec – bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Der Bio-Hybrid wird 2020 in den Varianten Cargo und Passenger auf den Markt kommen.

Schaeffler Mover: nachhaltig, flexibel, vernetzt
Der Schaeffler Mover bietet eine flexible und emissionsfreie Plattform für unterschiedlichste Fahrzeugkonzepte. Alle Antriebs- und Fahrwerkskomponenten eines Rades sind platzsparend in einer Einheit untergebracht, dem Schaeffler Intelligent Corner Module. Der Lenkeinschlag von 90 Grad verhilft dem Schaeffler Mover zu einer einzigartigen Manövrierbarkeit auf engstem Raum. „Space Drive“, die führende Drive-by-wire-Technologie für autonome Fahrzeuge der Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG, ersetzt dabei mechanische Steuerungssysteme durch elektronische Impulse via Kabel. Ein weiteres Plus des Schaeffler Mover ist seine Vernetzung, mit der On-Demand-Lösungen als Ergänzung zum ÖPNV realisiert werden können.

Schaeffler 4ePerformance beweist die Faszination der E-Mobilität
Mit dem Konzeptfahrzeug 4ePerformance hat Schaeffler einen besonders faszinierenden Botschafter der E-Mobilität auf die Räder gestellt, der ein weiteres Highlight auf dem Schaeffler-Stand der CES ist. Der Schaeffler 4ePerformance liefert ein gutes Beispiel für den Technologietransfer vom Rennsport in ein seriennahes Antriebskonzept. Das rein elektrisch angetriebene Fahrzeug verfügt über vier Formel-E-Motoren mit einer Gesamtleistung von 880 kW (1.200 PS). Sie stammen aus dem Formel-E-Rennboliden ABT Schaeffler FE01 und wurden wie auch die eingesetzte Leistungselektronik von der Schaeffler-Tochter Compact Dynamics entwickelt. E-Mobilität hat also nichts mit Verzicht auf Fahrspaß zu tun.

Nachhaltige Mobilität für die Stadt der Zukunft
Über die Konzeptfahrzeuge hinaus zeigt der Automobil- und Industriezulieferer anhand innovativer Exponate eine ganze Reihe von elektrischen Ergänzungslösungen, die den Verbrennungsmotor fit für eine nachhaltige, kundenorientierte Mobilität für die Stadt der Zukunft machen. Dazu gehören E-Achsen, 48-Volt-Systeme und Hybridantriebe. Diese Lösungen, die Schaeffler mit dem Know-how aus dem klassischen Antriebsstrang entwickelt, ermöglichen eine schnelle, effiziente und kostengünstige Integration in bereits bestehende Fahrzeugkonzepte. „Von einzelnen Produkten kommend entwickelt sich Schaeffler hin zu einem Anbieter technologischer Gesamtsystemlösungen“, betont Matthias Zink, Automotive-Vorstand von Schaeffler.

Besuchen Sie uns auf der CES, Central Plaza, Stand 25.

Die Pressekonferenz können Sie am 6. Januar ab 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr deutscher Zeit) live verfolgen.

Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien
Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren