Schaeffler etabliert Anleiheprogramm
28.09.2018 | Herzogenaurach
Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute ein EUR 5,0 Mrd. Anleiheprogramm (Debt Issuance Programme) etabliert. Der entsprechende Basisprospekt wurde zuvor durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Das Anleiheprogramm schafft einen flexiblen Rahmen für künftige Finanzierungen über den Fremdkapitalmarkt.
Die Etablierung des Anleiheprogramms folgt kurz nach einem Upgrade des Ratings auf BBB- durch S&P, wodurch Schaeffler nun von allen drei international anerkannten Ratingagenturen als Investment-Grade-Unternehmen eingestuft wird. Als Folge des Upgrades konnte Schaeffler die verbleibenden dinglichen Sicherheiten sowohl unter dem Konzernkreditvertrag als auch unter den ausstehenden Anleihen freigeben.
Die Etablierung des Anleiheprogramms in Zusammenhang mit der Freigabe der dinglichen Sicherheiten ermöglicht es Schaeffler, die Finanzierungsstruktur weiter in Richtung einer unbesicherten Investment-Grade-Struktur zu entwickeln und unterstreicht Schaefflers Bestreben, das Investment-Grade-Rating langfristig zu erhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise aufzukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)