Schaeffler setzt auf Zukunftsprogramm
07.03.2018 | Herzogenaurach
- Schaeffler treibt Transformation voran
- „Agenda 4 plus One“ auf 20 Initiativen aufgestockt
- Ergebnisverbesserung um 300 Millionen Euro geplant
- „Beweglicher, schneller und mutiger”
Der global tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler treibt die Transformation des Unternehmens weiter voran und richtet das Unternehmen auf die Zukunft aus. Dazu wurde im Laufe des Jahres 2016 die „Agenda 4 plus One“ gestartet und mittlerweile auf 20 Initiativen aufgestockt. Gegliedert ist die Agenda in vier plus eine Kategorien „Kundenfokus“, „Operative Exzellenz“, „Finanzielle Flexibilität“, „Führung und Talente“ sowie als „plus One“ die Kategorie „Langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Wertsteigerung“, denen wiederum die einzelnen Initiativen zugeordnet sind. Dazu gehören unter anderem die Initiativen „E-Mobilität“, „Industrie 4.0“ oder die „Digitale Agenda“.
Ziel der „Agenda 4 plus One“ ist es, den Wert der Schaeffler Gruppe nachhaltig zu steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Mit der Agenda sollen bis 2022 rund 300 Millionen Euro Ergebnisverbesserung erreicht werden. Das ist zugleich die Basis, um das operative Ergebnis vor Sondereffekten auf den langjährigen Durchschnitt von 12 bis 13 Prozent zurückzubringen und die für 2020 gesetzten finanziellen Ambitionen zu erreichen. Zugleich wird Schaeffler im Zusammenhang mit der „Agenda 4 plus One“ rund eine Milliarde Euro investieren, um die operative Profitabilität der Schaeffler Gruppe nachhaltig abzusichern. Bereits heute sind einschließlich der neu gestarteten Initiativen bereits 35 Prozent der „Agenda 4 plus One“ umgesetzt. Derzeit arbeiten weltweit rund 1.000 Mitarbeiter an der Umsetzung des Programms mit.
Zu den 20 Initiativen der Agenda gehören unter anderem die Initiativen „E-Mobilität“ und „Industrie 4.0“ in den Sparten Automotive OEM und Industrie. Ziel dieser beiden Initiativen ist es, das Produktangebot und Leistungsspektrum der Schaeffler Gruppe zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und noch stärker als bisher auf mechatronische Systeme auszurichten. Im Bereich der E-Mobilität konnten weitere Fortschritte erzielt werden. Neben acht Serienaufträgen arbeitet Schaeffler aktuell an über 25 Kundenprojekten. Grundlage für diese Weiterentwicklung sind drei Kompetenzzentren in Deutschland, China und den USA. Parallel dazu soll im Rahmen der Initiative „Industrie 4.0“ die Mechatronik-Kompetenz in der Sparte Industrie ausgebaut werden. Dazu werden sämtliche bestehende Aktivitäten in einer Organisationseinheit gebündelt und um digitale Service-Angebote ergänzt. Ziel ist es, auf diesem Wege den Umsatzanteil des Industrie 4.0-Geschäfts bis 2022 auf zehn Prozent des Sparten-Umsatzes zu steigern.
Im Rahmen der Initiative „Factory for tomorrow“ wird im chinesischen Xiangtan auf rund 315.000 Quadratmetern eine Fabrik der Zukunft gebaut, die modernsten Anforderungen entspricht. Schaeffler investiert in diese Fabrik im Rahmen der „Agenda 4 plus One“ rund 100 Millionen Euro. Der modulare Aufbau und der konsequente Einsatz digitaler Technologien führen zum einen zu einer hohen Raumflexibilität und zum anderen zu einer Kostenreduktion über den gesamten Lebenszyklus der Fabrik hinweg.
Zur „Agenda 4 plus One“ gehört zudem die Initiative „Working Capital“, die mittels eines durchgängigen Working Capital Management die Cash Flow-Generierung optimieren und das gebundene Kapital reduzieren soll. So wurde beispielsweise die Kapitalbindung um 150 Millionen Euro durch aktives Forderungs-Management reduziert. Parallel dazu werden die Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten vereinheitlicht und gruppenweit die Abwicklungsprozesse optimiert und standardisiert.
Eine Agenda-Initiative sowohl zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit als auch der Attraktivität als Arbeitgeber ist die Umsetzung des multifunktionalen Bürokonzeptes New Work. Die Gestaltung der Büros der Zukunft steigert die interne Kommunikation und schafft für Mitarbeiter eine moderne, innovative und attraktive Arbeitsumgebung. Dabei wird dank hoher Beteiligung der Mitarbeiter bei Design, Konzeption und Umsetzung die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich gesteigert. Gleichzeitig spart das Unternehmen – je nach Anwendungsfall – über ein Viertel der Büroflächen. Erfolgreich umgesetzt ist „New Work“ bereits am Standort Erlangen, weitere Projekte sind gestartet und in Planung.
Eine besonders wichtige Initiative im Rahmen der „Agenda 4 plus One“ ist die Digitale Agenda. Mit ihren vier Bausteinen „Produkte und Services“, „Maschinen und Prozesse“, „Analysen und Simulation“ sowie „Nutzererlebnis und Kundenwert“ soll der Einsatz digitaler Technologien innerhalb der Schaeffler Gruppe forciert und ihre digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen ausgebaut werden. Dazu gehört unter anderem die Verknüpfung der realen und der digitalen Welt sowie die Schaffung „digitaler Zwillinge“ als Voraussetzung für Innovationen und datenbasierte Geschäftsmodelle. Außerdem investiert Schaeffler mit der Initiative „IT 2020“ in den Ausbau der IT-Infrastruktur und den Einsatz modernster IT-Standardlösungen.
Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte abschließend: „Die ,Agenda 4 plus One‘ ist unser Zukunftsprogramm, ein Programm, mit dem wir die Schaeffler Gruppe auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Es ist breit aufgestellt und umfasst 20 Initiativen. Dazu gehören unter anderem die Initiativen ‚E-Mobilität‘, ‚Industrie 4.0‘ sowie unsere ‚Digitale Agenda‘. Mit dem Programm treiben wir die Transformation voran. Wir wollen so beweglicher, schneller und mutiger werden.“
Unseren Geschäftsbericht finden Sie unter:
http://www.schaeffler-geschaeftsbericht.de/
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)