Suchbegriff

Schaeffler Kolloquium
06. – 08. April 2022 | Baden-Baden

Energizing the Next Generation

Die Dekarbonisierung wird zum wichtigsten Treiber des Wandels in der Mobilität. Zur Erreichung der gesteckten Vorgaben muss die individuelle Mobilität auf eine ökologisch tragfähige Basis gestellt werden. Dazu braucht es vor allem nachhaltige Konzepte und innovative Mobilitätslösungen.
Welche Rolle spielt dabei die Elektro- und der Einsatz erneuerbarer Energieträger? Welchen Beitrag leisten intelligente, vernetzte und selbstfahrende Mobilitätslösungen auf Basis modularer Plattformen?

Unsere Antworten präsentieren wir Ihnen im Rahmen des Schaeffler Kolloquiums, der bedeutendsten Kundenveranstaltung der Division Automotive Technologies bei Schaeffler.

Sie haben Interesse, das Schaeffler Kolloquium in Baden-Baden zu besuchen?
Dann melden Sie sich gerne direkt bei Ihrem Schaeffler-Ansprechpartner oder unter kolloquium2022@schaeffler.com

Inhalt eingeschränkt

Die folgenden Inhalte sind aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.
Um die Inhalte zu sehen, aktivieren Sie einfach hier die Funktionellen Cookies.

Durch die Aktivierung dieser Option werden die zuvor erteilten
datenschutzrechtlichen Einwilligungen aktualisiert. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzbestimmungen

Sehen Sie im Videoclip, was Sie am Schaeffler Kolloquium 2022 erwartet.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen.

Matthias Zink
Vorstand Automotive Technologies

Wendelin Backes
Senior Vice President
Global Key Account Management

Das Kolloquium erwartet Sie mit spannenden Themen

Highlights

Das Schaeffler Kolloquium steht für Innovation, vollen Kundenfokus und gemeinsamen Austausch. In einem exklusiven Rahmen präsentieren wir Ihnen nicht nur unsere neuesten intelligenten Komponenten, Systeme und Services, sondern machen diese für Sie auch aktiv erlebbar.

Agenda

06. April 2022

  • 18:30 Uhr:
    Registrierung
  • 19:00 Uhr:
    Begrüßungs-Abend, Kongresshaus

07. April 2022

  • 08:30 Uhr:
    Registrierung
  • 09:30 – 18:15 Uhr:
    Tagungsprogramm
  • 19:00 Uhr:
    Gala-Abend, Kurhaus

08. April 2022

  • 09:00 – 14:00 Uhr:
    Tagungsprogramm
Kontakt Schaeffler Kolloquium 2022 und Medienanfragen

Veranstaltungsadresse & Kontakt

Schaeffler Kolloquium

Kongresshaus
Augustaplatz 10
76530 Baden-Baden

kolloquium2022@schaeffler.com

Medienkontakt

Antriebsstränge der Zukunft
Effizient und elektrisch

Nur mithilfe einer konsequent durchdachten Elektrifizierung des Antriebstranges wird es gelingen die gesteckten Vorgaben zur Dekarbonisierung vollumfänglich zu erreichen. Egal ob rein elektrisch, Hybrid- oder Wasserstoff-Technologie – innovativ, effizient und leistungsfähig muss der Antriebsstrang der Zukunft sein. Wir stellen Ihnen unsere komplette Bandbreite an neuesten, maßgeschneiderten Lösungen für den elektrifizierten Antriebsstrang vor.

Erleben Sie die Schaeffler 4in1 E-Achse live: Sie vereint die Bestandteile Motor, Getriebe, Leistungselektronik und Thermomanagement zu einem innovativen Gesamtsystem. Die hohe Integration der Komponenten ermöglicht in Verbindung mit einer intelligenten Regelung sowie einer ausgereiften Architektur die optimale Nutzung bereits vorhandener, thermischer Energie. Damit steht das System sowohl für eine Steigerung der elektrischen Reichweite als auch für eine Erhöhung des Komforts.

Die Schaeffler 4in1 E-Achse verfügt über ein integriertes Kühlmittelsystem für E-Maschine und Leistungselektronik.

Innovative Fahrwerkssysteme
Intelligent, sicher und durchgängig verfügbar

Absolut zuverlässig und sicher müssen Fahrzeuge mit automatisierten Fahrfunktionalitäten sein. Daraus ergeben sich höchste Anforderungen an Fahrwerkskomponenten hinsichtlich Intelligenz, Sicherheit und Verfügbarkeit. Mit dem Chassis Demonstrator zeigen wir Ihnen, wie sich intelligente Fahrwerkssysteme und innovative Lenkungslösungen der Zukunft auf das Fahrerlebnis auswirken. Nehmen Sie Platz und lenken Sie mit Space Drive „by-Wire“, also ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Achse – die Lenksignale werden elektronisch übertragen. Ständige Verfügbarkeit steht an oberster Stelle; abgesichert durch die Mehrfachredundanz von Space Drive.

Die intelligente Hinterachslenkung (iRWS) optimiert die Manövrierbarkeit und reduziert den Wendekreis eines Fahrzeugs – vor allem im innerstädtischen Verkehr eine große Erleichterung! Bei höheren Geschwindigkeiten steht die Sicherheit im Vordergrund: Durch gleichsinniges Lenken an Vorder- und Hinterachse werden kontrollierte und agile Spurwechsel Realität – bei höchstem Fahrkomfort für die Insassen.

Dank der intelligenten Hinterachslenkung (iRWS) wird der Wendekreis eines Fahrzeuges signifikant verkleinert.

Neue Mobilitätslösungen
Fahrerlos in Richtung Zukunft

Wendig, autonom, vernetzt und elektrisch – das sind die Anforderungen an Mobilitätslösungen für die Stadt der Zukunft. Unser innovatives Rolling Chassis Konzept – eine skalierbare Plattform für neue, fahrerlose Mobilitätslösungen – macht dies möglich. Universell einsetzbar bietet es gänzlich neue Formen autonomer Mobilität: von Personen-, Logistik- bis hin zu Serviceanwendungen wie Reinigungsmaschinen. Die Plattform, ausgelegt für verschiedenste Fahrzeugklassen, demonstriert die große Bandbreite an Schaeffler-Technologien: durch unterschiedliche Kombinationen der Antriebs- und Lenkungssysteme können unterschiedlichste Kundenanforderungen hinsichtlich Manövrierbarkeit und Leistung erfüllt werden.

Ausgestattet mit vier iCorner Modulen und einer intelligenten Fahrdynamikregelung beeindruckt das Rolling Chassis mit einem Lenkeinschlag von bis zu 90 ° und damit maximaler Manövrierbarkeit. Lenkung, Antrieb, Bremse und Radaufhängung sind auf kleinsten Raum untergebracht und ermöglichen so gänzlich neue Fahrzeugarchitekturen.

Mit einem Lenkeinschlag von bis zu 90 ° garantieren die iCorner Module maximale Manövrierbarkeit.

Vorträge

Erleben Sie exklusive Fachvorträge, die spannende Einblicke in unsere neuesten Innovationen hinsichtlich nachhaltiger Konzepte und innovativer Mobilitätslösungen geben.

Fachausstellung

In der angrenzenden Fachausstellung präsentieren wir Ihnen unsere neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Fahrwerk und Antriebsstrang. Überzeugen Sie sich selbst von unseren neuesten intelligenten Komponenten, Systeme und Services und nutzen Sie gleichzeitig die Gelegenheit zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

Driving Experience

Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit unserer neuesten Entwicklungen in Sachen voll integrierter und vernetzter Fahrwerkslösungen sowie effizienter Lösungen zur Elektrifizierung und Hybridisierung des Antriebsstranges. Auf den Teststrecken des Driving Center Baden stehen Ihnen verschiedene Konzeptfahrzeuge für eine Testfahrt mit unseren Instruktoren zur Verfügung. Wir freuen uns Ihnen unsere neuesten Technologien in einem Fahrerlebnis aktiv erlebbar machen zu können.

Driving Center Baden
Foto: Fahrsicherheitszentrum Baden Airpark GmbH & Co. KG

Downloads & Links

Tagungsband, Publikationen & Links zum Schaeffler Kolloquium 2022

In unseren Broschüren und Publikationen finden Sie weitere Informationen, welchen Beitrag Schaeffler zur nachhaltigen Mobilität und Bewegung der Zukunft leistet.

Technologien für die Elektromobilität

Technologies for commercial vehicles

Nachhaltigkeitsbericht 2020

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren