Suchbegriff

Schaeffler auf der Automechanika Frankfurt 2018

„Get more – be part of it“ war unser diesjähriges Motto auf der Automechanika Frankfurt. Vom 11. bis 15. September präsentierten wir Ihnen, auf unserem mehr als 1.000 Quadratmeter großen Messestand A01 im Forum, unser umfassendes Systemverständnis in den zentralen Kompetenzfeldern Antriebsstrang, Motor und Fahrwerk. Mithilfe modernster Technik erlebten Sie, wie sich auch komplexe Fahrzeugtechnologien dank unserer Lösungen leicht reparieren lassen.

Eindrücke einer erfolgreichen Messewoche

Wir blicken zurück auf eine grandiose Automechanika mit sensationellen Highlights. Mit unserem Motto „get more – be part of it!“ haben wir Ihnen nicht zu viel versprochen. Auf unserem Messestand konnten Sie jeden Tag aufs Neue unser „mehr“ an Leistung hautnah erleben! Werfen Sie mit uns einen Blick auf die Höhepunkte der Woche.

Komplexe Technologie einfach repariert mit Schaeffler

Mit den Marken LuK, INA und FAG ist Schaeffler DER Systemspezialist im Antriebsstrang, Motor und Fahrwerk – und liefert speziell auf die Bedürfnisse der Werkstatt zugeschnittene Reparaturlösungen. Auf der Automechanika Frankfurt demonstrierten wir Ihnen, wie wir mit unserer Systemkompetenz den steigenden Anforderungen im Automotive Aftermarket gerecht werden – jetzt und zukünftig.

  • Antriebsstrang

    Umfangreiches Portfolio für den Antriebsstrang

    Motor

    Umfassende Systemkompetenz in den Schlüsselsystemen des Motors

    Fahrwerk

    Weitreichendes Angebot für das sicherheitsrelevante Fahrwerk

  • An den Schaltstellen

    Die Schaeffler-Marke LuK ist Synonym für komfortable, effiziente Kraftübertragung im Antriebsstrang. LuK-Kupplungen sind weltweit in jedem dritten Fahrzeug verbaut. Die Ausstattungsraten mit LuK-Innovationen wie dem Zweimassenschwungrad (ZMS) steigen – dem Downsizing sei Dank – künftig deutlich an. ZMS sind bei Automobilherstellern gefragt, weil sie Vibrationen und Schwingungen des Motors im Antriebsstrang wirksam dämpfen. Das Wachstum beflügelt das Ersatzteil- und Reparaturgeschäft der LuK-Handels- und Werkstattpartner. Denn wer weiß, wie ein Bauteil wirkt und welchen Kräften es ausgesetzt ist, kann ein perfektes Ersatzteilsortiment liefern. LuK bietet für jeden Getriebetyp die passende Reparaturlösung. Das Sortiment deckt in Europa nahezu alle Fahrzeugtypen und Motorvarianten ab: von Kupplungsreparatursets für klassische Schaltgetriebe über Zweimassenschwungräder bis hin zu Reparaturlösungen für Doppelkupplungsgetriebe. Mit der jüngsten Innovation, der Reparaturlösung LuK GearBOX, holt LuK die Getriebereparatur zurück in die Werkstatt und bietet Profis eine profitable Komplettlösung inklusive technischem Support.


    Ganzheitliche Systemkompetenz im Antriebsstrang

    Unsere Marke LuK steht gleichbedeutend für umfassende Kompetenz im Antriebsstrang – egal, ob Kupplung, Schwingungsdämpfung oder Getriebekomponenten. Rouven Daniel, Leiter Transmission Systems, stellt unser umfangreiches Produktportfolio für Werkstätten vor.


    Marktführende Lösungen für Kupplung, Schwingungsdämpfung und Getriebe

    Als Spezialist für den Antriebsstrang halten wir intelligente Reparaturlösungen für den Ersatzteilmarkt bereit. Diese ermöglichen Werkstätten eine effiziente und fachgerechte Instandsetzung.

    Kupplungsreparatur schnell und effizient – natürlich vom Marktführer

    Mit unserer LuK RepSet Produktfamilie bietet wir marktführende Reparaturlösungen für eine fachgerechte Instandsetzung.

    Maximale Schwingungsdämpfung für größtmöglichen Fahrkomfort

    Als Erfinder des Zweimassenschwungrads stehen wir mit unserer Marke LuK wie kein anderer für innovative Dämpfungstechnologien. Im Reparaturfall bieten wir ein unschlagbares Sortiment für alle Getriebetypen.

  • Präzision ab Werk für Werkstattprofis

    „Mit Schaeffler komplexe Technik einfach reparieren“ ist Anspruch und Versprechen an Handel und Werkstätten. Unter der Marke INA bietet der Automotive Aftermarket von Schaeffler ein beispiellos umfangreiches Spektrum an Produkten und Reparaturlösungen für die vier Schlüsselsysteme im Motor. Ob Ventiltrieb, Steuertrieb, Nebenaggregatetrieb oder Kühlung – INA-Produkte basieren auf dem Know-how aus Entwicklung und Serienfertigung für die Erstausrüstung. Höchste Material- und Fertigungsqualität gilt selbstverständlich auch für INA-Reparaturlösungen im unabhängigen Teilemarkt. Dabei bietet das INA-Produktportfolio die umfangreichste Abdeckung für Fahrzeuge in der jeweiligen Marktregion. Ergänzend bietet die Servicemarke REPXPERT Spezialwerkzeuge sowie Reparatursupport für Werkstatt-Profis – von der virtuellen Einbauanleitung, über Trainings bis hin zur Hotline.


    Einzigartige Reparaturlösungen für die Schlüsselsysteme des Motors

    Was macht Schaeffler mit seiner Marke INA zu dem Motorspezialisten im Ersatzteilmarkt? Dr. Robert Felger, Leiter Produktmanagement/F&E, erläutert die Kompetenz innerhalb der Schlüsselsysteme des Motors.


    INA ist der Motorspezialist im Ersatzteilmarkt

    Als Motorspezialist versteht es sich von selbst, dass wir ein umfangreiches Produktsortiment für Werkstätten bieten – vom Steuertrieb über den Nebenaggegratetrieb bis hin zum Ventiltrieb und zur Kühlung.

    Umfassende Reparaturlösungen für Zahnriemen und Steuerkette

    Im Falle einer Instandsetzung im Steuertrieb können Werkstätten auf ein umfassendes Produktsortiment zurückgreifen. Wir bieten alles für die fachgerechte Reparatur – sowohl für den Zahnriemen als auch für die Steuerkette.

    Fachgerechte Instandsetzung des Nebenaggregatetriebs

    Klimaanlage, Lenkhelfpumpe, Start-Stopp-System: die Anforderungen an den Nebenaggregatetrieb steigen stetig. Wählen Sie daher aus unserem umfassende Reparaturprogramm, um eine nachhaltige Reparatur sicherstellen.

    Umfangreiches Produktportfolio an Kühlmittelpumpen

    Mechanisch, vakuum-gesteuert oder elektrisch – bei Kühlmittelpumpen macht uns niemand etwas vor. Als Pionier der bedarfsgerechten Kühlung bringen wir zudem das innovative Thermomanagement-Modul exklusiv in den freien Ersatzteilmarkt.

    Höchste Präzision für die Instandsetzung des Ventiltriebs

    Wir bieten ein marktführendes Programm an Reparaturlösungen für den Ventiltrieb. Dank höchster Präzision in Fertigung und Montage ermöglichen wir Werkstätten eine fachgerechte Instandsetzung.

  • Sicher auf allen Wegen

    Dynamik, Agilität, Sicherheit und hoher Komfort sind Anforderungen, die Automobilhersteller und Kunden an das Fahrverhalten eines Fahrzeugs stellen. Um diese Eigenschaften technisch zu vereinen, ist profundes Wissen über das Gesamtsystem Fahrwerk und seine Einzelkomponenten erforderlich. Schaeffler ist mit den Produkten seiner Marke FAG rund um Aufhängung, Dämpfung und Lagerung absoluter Spezialist für Fahrwerktechnik. Höchste Material- und Fertigungsqualität vereint mit dem Know-how aus der Erstausrüstung gewährleisten exakt auf die Bedürfnisse von Werkstätten abgestimmte, intelligente Reparaturlösungen. FAG-Reparaturkits inklusive passendem Zubehör sorgen dabei für effiziente Installationsprozesse, garantieren einfache Handhabung und sichern damit höchste Einbauqualität in der Werkstatt.


    FAG - der Spezialist für das System Fahrwerk

    FAG steht für höchste Material- und Fertigungsqualität bei Fahrwerksteilen. Maik Evers, Leiter Chassis Systems erläutert die marktführenden Technologien aus dem Hause Schaeffler.

  • Schaeffler auf der Automechanika 2018

    Seien Sie nicht nur Zuschauer – werden Sie Teil unserer Produktwelten und erleben Sie hautnah unser ‚mehr‘ an Leistung. Nicht umsonst heißt unser Motto „get more – be part of it“.

  • Messestand auf der Automechanika 2018

    Auf mehr als 1.000 Quadratmetern Standfläche (Forum, A01) nehmen wir Sie mit in die Werkstatt von morgen. Erhalten Sie hier bereits einen Vorgeschmack davon, was Sie auf unserem Stand erwartet.

  • Schaeffler auf der Automechanika 2018

    Digitalisierung ist eines der strategischen Zukunftsthemen, das unsere Branche bewegt. Michael Söding, CEO Automotive Aftermarket, gibt Einblicke in das Aftermarket-Geschäft von Schaeffler.

  • Interaktiv und animiert machen wir für Sie unsere Lösungen für den Automotive Aftermarket erlebbar. Überzeugen Sie sich von unserem umfassenden Systemverständnis im Antriebsstrang, Motor und Fahrwerk direkt auf unserem Stand im Forum der Messe Frankfurt.

    Mit dem Schaeffler “Glass Car” stellen wir auf der weltweit bedeutendsten Messe für den automobilen Ersatzteilmarkt unsere Erstausrüsterkompetenz unter Beweis. Das Realmodell ist gespickt mit rund 40 Produkten und Technologien aus der Schaeffler-Welt und demonstriert unsere technische Exzellenz bis ins kleinste Detail.

  • Werkstatt-Servicemarke REPXPERT

    Wie gewohnt sind wir auch mit unserer Werkstatt-Servicemarke REPXPERT direkt vor Ort vertreten. An fünf Werkbänken präsentieren wir Ihnen, wie wir Werkstätten bei ihrer heutigen Arbeit mit unseren intelligenten Reparaturlösungen unterstützen. Des Weiteren wagen wir bereits jetzt einen Blick in die Zukunft und zeigen, wie sich schon bald durch modernste Technik die Arbeitsweise in der Werkstatt verändern kann. Seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf mehr.

  • Interaktive Reparaturanleitungen

    Auf der Automechanika Frankfurt 2018 nehmen wir uns einem der führenden Zukunftsthemen der Branche an: Mixed Reality. Diese neue Technologie wird schon bald die Arbeitsweise der Werkstätten verändern und zum Maßstab für die Reparaturunterstützung werden. Auf unserem Messestand zeigen wir Ihnen beim Tausch eines Zweimassenschwungrads und der Steuerkette, wie Mixed Reality interaktive Reparaturanleitungen mit Echtzeit-Support durch Experten ermöglicht.

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren