Innovation Award
Die Schaeffler FAG Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung mit Sitz in Schweinfurt und wurde 1983 von FAG in Schweinfurt gegründet. Stiftungszweck ist die Förderung der Wissenschaft, Forschung und Lehre auf wissenschaftlich-technischem Gebiet mit Bezug zur Lagerungstechnik. Lagerungstechnik beinhaltet Wälz-, Gleit- und Magnetlager für Maschinenbau, Automobil- und Luftfahrtindustrie sowohl für rotative als auch für lineare Bewegungen und damit verbundene Entwicklungen, Anwendungen und Prozesse.
Förderkonzept
- Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiet der Lagerungstechnik im Rahmen des Innovation Award
- Förderung der Schulentwicklung
- Future Technology Award
Innovation und wettbewerbsfähige Leistungen fördern
Die Schaeffler FAG Stiftung fördert die Wissenschaft, Forschung und Lehre auf wissenschaftlich-technischem Gebiet mit Bezug auf die Lagerungstechnik.
Die Stiftung bildet eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft für die Ideen, Visionen und Ziele der Menschen, die an den Hochschulen, in der Forschung und in den Unternehmen tätig sind.
Die Stiftung fördert Innovation und wettbewerbsfähige Leistungen. Zu diesem Zweck erfolgt die Vergabe des Innovation Award im Gesamtwert von bis zu 20.000 Euro.
Prämiert werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten wie Promotionsarbeiten, Master- und Bachelorarbeiten sowie Dissertationen. Bewerbungen können jeweils bis 31. Juli für die Preisvergabe im Folgejahr eingereicht werden.
Arbeiten mit Bezug zur Lagerungstechnik
Es können Arbeiten mit Bezug zur Lagerungstechnik eingereicht werden. Auf die Definition Lagerungstechnik wird in den ausgewiesenen Wettbewerbsbedingungen hingewiesen.
Die Arbeiten können von einzelnen natürlichen Personen oder Gruppen gefertigt worden sein. Bei Arbeiten von Gruppen von natürlichen Personen ist aus der Gruppe eine bevollmächtigte Person zu benennen, welche die Gruppe bei allen Handlungen gegenüber der Schaeffler FAG Stiftung vertritt. Falls die Arbeit im Rahmen eines wissenschaftlichen Instituts, eines Unternehmens oder einer ähnlichen Institution erstellt wurde, muss die erforderliche Zustimmung zur Teilnahme am Wettbewerb vorliegen.
Die Arbeiten können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.
Bewerbungen sind jeweils bis zur ausgeschriebenen Bewerbungsfrist an die Schaeffler FAG Stiftung zu richten.
Unterlagen
Zur Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen:
- Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen
- Lebenslauf
- Die technisch-wissenschaftliche Arbeit (vollständig, in Kopie)
- Inhaltsangabe zur Arbeit (Formularvorlage verwenden)
- Gutachterliche Stellungnahme zur Arbeit
- Eine Vollmacht bei Gruppen
Adresse
Die Unterlagen sind per Post einzusenden an:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Schaeffler FAG Stiftung
z. Hd. Corinna Feuerbach
Georg-Schäfer-Str. 30
97421 Schweinfurt
Deutschland
oder per Email an:
Corinna.Feuerbach@schaeffler.com
Bewerbungen können bis 31. Juli 2024 für die Preisverleihung im Folgejahr eingereicht werden.
Der Inhalt der eingereichten Arbeiten wird vertraulich behandelt. Der/Die Bewerber*in ist damit einverstanden, dass die eingereichte Arbeit an die Schaeffler Gruppe zur Einsichtnahme und gegebenenfalls zur Nutzung weitergegeben wird.
Die Stiftung und die Schaeffler Gruppe werden die eingereichten Arbeiten sorgfältig behandeln. Dennoch kann keine Haftung für Abhandenkommen, unberechtigte Verwendung durch Dritte und Beschädigung übernommen werden.
Über die Vergabe der Preise entscheidet der Stiftungsrat der Schaeffler FAG Stiftung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es bleibt vorbehalten, auf die Vergabe von Preisen zu verzichten, wenn keine auszeichnungswürdigen Arbeiten vorliegen. Eine Aufteilung der Preise bei mehreren gleichwertigen Arbeiten ist möglich.
Mit Einreichung der Bewerbung werden die Wettbewerbsbedingungen als verbindlich anerkannt.
Breit gefächerte Themengebiete
- Wälz-, Gleit- und Magnetlager für Maschinenbau, Automobil- und Luftfahrtindustrie
- Sowohl rotative als auch lineare Bewegungen
- Mechanische und mechatronische Lösungen
- Arbeiten mit Bezug zu Industrie 4.0
- Bezugnahme auf kompletten Lebenszyklus
Zur Bewerbung benutzen Sie bitte die Bewerbungsvorlagen:
Organe der Stiftung
Stiftungsrat
- Lic.oec. HSG Georg F. W. Schaeffler, Vorsitzender Stiftungsrat JD/LLM
Gesellschafter der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG
Aufsichtsratsvorsitzender Schaeffler AG - Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann
Gesellschafterin der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG - Klaus Rosenfeld
Vorsitzender des Vorstands
Schaeffler AG - Professor Dr.-Ing. Christian Brecher
Werkzeugmaschinenlabor
RWTH Aachen - Professor Dr.-Ing. Udo Lindemann
Senior Excellence Faculty
TU München - Professor Dr. Robert Grebner, Stellvertretung Vorsitzender Stiftungsrat
Präsident der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt - Professor Dr. Sandro Wartzack
Lehrstuhl Konstruktionstechnik
FAU Erlangen-Nürnberg
Stiftungsvorstand
- Markus Gambihler, Vorsitzender Stiftungsvorstand
Leiter Personal Bearings and Industrial Solutions - Sascha Zaps
Mitglied des Vorstands Schaeffler AG
Vorstand Bearings & Industrial Solutions - Uwe Wagner
Mitglied des Vorstands Schaeffler AG
Vorstand Forschung und Entwicklung
Geschäftsführung
- Peter Schuster, Stiftungs-Geschäftsführer
Leiter F&E Mechatronics
Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Corinna Feuerbach, Verwaltung
Schaeffler Technologies AG & Co. KG