Suchbegriff

Weiterdenken, umdenken, vordenken.

Innovation Award

Die Schaeffler FAG Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung mit Sitz in Schweinfurt und wurde 1983 von FAG in Schweinfurt gegründet. Stiftungszweck ist die Förderung der Wissenschaft, Forschung und Lehre auf wissenschaftlich-technischem Gebiet mit Bezug zur Lagerungstechnik. Lagerungstechnik beinhaltet Wälz-, Gleit- und Magnetlager für Maschinenbau, Automobil- und Luftfahrtindustrie sowohl für rotative als auch für lineare Bewegungen und damit verbundene Entwicklungen, Anwendungen und Prozesse.

Förderkonzept

  • Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiet der Lagerungstechnik im Rahmen des Innovation Award
  • Förderung der Schulentwicklung
  • Future Technology Award

Innovation und wettbewerbsfähige Leistungen fördern

Die Schaeffler FAG Stiftung fördert die Wissenschaft, Forschung und Lehre auf wissenschaftlich-technischem Gebiet mit Bezug auf die Lagerungstechnik.

Die Stiftung bildet eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft für die Ideen, Visionen und Ziele der Menschen, die an den Hochschulen, in der Forschung und in den Unternehmen tätig sind.

Die Stiftung fördert Innovation und wettbewerbsfähige Leistungen. Zu diesem Zweck erfolgt die Vergabe des Innovation Award im Gesamtwert von bis zu 20.000 Euro.

Prämiert werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten wie Promotionsarbeiten, Master- und Bachelorarbeiten sowie Dissertationen. Bewerbungen können jeweils bis 31. Juli für die Preisvergabe im Folgejahr eingereicht werden.

Die Mitglieder des Stiftungsrates und des Stiftungsvorstands applaudieren den Preisträgern des Innovation Awards 2019.
Die Mitglieder des Stiftungsrates und des Stiftungsvorstands applaudieren den Preisträgern des Innovation Awards 2019.

Arbeiten mit Bezug zur Lagerungstechnik

Es können Arbeiten mit Bezug zur Lagerungstechnik eingereicht werden. Auf die Definition Lagerungstechnik wird in den ausgewiesenen Wettbewerbsbedingungen hingewiesen.

Die Arbeiten können von einzelnen natürlichen Personen oder Gruppen gefertigt worden sein. Bei Arbeiten von Gruppen von natürlichen Personen ist aus der Gruppe eine bevollmächtigte Person zu benennen, welche die Gruppe bei allen Handlungen gegenüber der Schaeffler FAG Stiftung vertritt. Falls die Arbeit im Rahmen eines wissenschaftlichen Instituts, eines Unternehmens oder einer ähnlichen Institution erstellt wurde, muss die erforderliche Zustimmung zur Teilnahme am Wettbewerb vorliegen.

Die Arbeiten können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.

Bewerbungen sind jeweils bis zur ausgeschriebenen Bewerbungsfrist an die Schaeffler FAG Stiftung zu richten.

Unterlagen

Zur Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen:

  • Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen
  • Lebenslauf
  • Die technisch-wissenschaftliche Arbeit (vollständig, in Kopie)
  • Inhaltsangabe zur Arbeit (Formularvorlage verwenden)
  • Gutachterliche Stellungnahme zur Arbeit
  • Eine Vollmacht bei Gruppen

Adresse

Die Unterlagen sind per Post einzusenden an:

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Schaeffler FAG Stiftung
z. Hd. Corinna Feuerbach
Georg-Schäfer-Str. 30
97421 Schweinfurt
Deutschland

oder per Email an:
Corinna.Feuerbach@schaeffler.com

Bewerbungen können bis 31. Juli 2024 für die Preisverleihung im Folgejahr eingereicht werden.

Der Inhalt der eingereichten Arbeiten wird vertraulich behandelt. Der/Die Bewerber*in ist damit einverstanden, dass die eingereichte Arbeit an die Schaeffler Gruppe zur Einsichtnahme und gegebenenfalls zur Nutzung weitergegeben wird.

Die Stiftung und die Schaeffler Gruppe werden die eingereichten Arbeiten sorgfältig behandeln. Dennoch kann keine Haftung für Abhandenkommen, unberechtigte Verwendung durch Dritte und Beschädigung übernommen werden.

Über die Vergabe der Preise entscheidet der Stiftungsrat der Schaeffler FAG Stiftung.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Es bleibt vorbehalten, auf die Vergabe von Preisen zu verzichten, wenn keine auszeichnungswürdigen Arbeiten vorliegen. Eine Aufteilung der Preise bei mehreren gleichwertigen Arbeiten ist möglich.

Mit Einreichung der Bewerbung werden die Wettbewerbsbedingungen als verbindlich anerkannt.

Breit gefächerte Themengebiete

  • Wälz-, Gleit- und Magnetlager für Maschinenbau, Automobil- und Luftfahrtindustrie
  • Sowohl rotative als auch lineare Bewegungen
  • Mechanische und mechatronische Lösungen
  • Arbeiten mit Bezug zu Industrie 4.0
  • Bezugnahme auf kompletten Lebenszyklus

Zur Bewerbung benutzen Sie bitte die Bewerbungsvorlagen:

Bewerbungsvorlagen Innovation Award 2024

Organe der Stiftung

Stiftungsrat

  • Lic.oec. HSG Georg F. W. Schaeffler, Vorsitzender Stiftungsrat JD/LLM
    Gesellschafter der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG
    Aufsichtsratsvorsitzender Schaeffler AG
  • Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann
    Gesellschafterin der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG
  • Klaus Rosenfeld
    Vorsitzender des Vorstands
    Schaeffler AG
  • Professor Dr.-Ing. Christian Brecher
    Werkzeugmaschinenlabor
    RWTH Aachen
  • Professor Dr.-Ing. Udo Lindemann
    Senior Excellence Faculty
    TU München
  • Professor Dr. Robert Grebner, Stellvertretung Vorsitzender Stiftungsrat
    Präsident der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt
  • Professor Dr. Sandro Wartzack
    Lehrstuhl Konstruktionstechnik
    FAU Erlangen-Nürnberg

Stiftungsvorstand

  • Markus Gambihler, Vorsitzender Stiftungsvorstand
    Leiter Personal Industrial
  • Dr. Stefan Spindler
    Mitglied des Vorstands Schaeffler AG
    Vorstand Industrial
  • Uwe Wagner
    Mitglied des Vorstands Schaeffler AG
    Vorstand Forschung und Entwicklung

Geschäftsführung

  • Peter Schuster, Stiftungs-Geschäftsführer
    Leiter F&E Mechatronics
    Schaeffler Technologies AG & Co. KG
  • Corinna Feuerbach, Verwaltung
    Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Kontakt

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren