Menü
Unsere Mitarbeiter. Der Motor unseres Erfolges.
2900 Auszubildende weltweit, 5000 Trainings allein in Deutschland.

Karriere

Innovation Award

Die Schaeffler FAG Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung mit Sitz in Schweinfurt und wurde 1983 von FAG in Schweinfurt gegründet. Stiftungszweck ist die Förderung der Wissenschaft, Forschung und Lehre auf wissenschaftlich-technischem Gebiet mit Bezug zur Lagerungstechnik. Lagerungstechnik beinhaltet Wälz-, Gleit- und Magnetlager für Maschinenbau, Automobil- und Luftfahrtindustrie sowohl für rotative als auch für lineare Bewegungen und damit verbundene Entwicklungen, Anwendungen und Prozesse.

Förderkonzept

1. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiet der Lagerungstechnik im Rahmen des Innovation Award

2. Förderung der Schulentwicklung

3. Honorary Award


Rahmenbedingungen

Die Schaeffler FAG Stiftung fördert die Wissenschaft, Forschung und Lehre auf wissenschaftlich-technischem Gebiet mit Bezug auf die Lagerungstechnik.Die Stiftung bildet eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft für die Ideen, Visionen und Ziele der Menschen, die an den Hochschulen, in der Forschung und in den Unternehmen tätig sind.

Die Stiftung fördert Innovation und wettbewerbsfähige Leistungen.Zu diesem Zweck erfolgt die Vergabe des Innovation Award im Gesamtwert von bis zu 20.000 Euro.

Prämiert werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten wie Masterarbeiten und Dissertationen. Bewerbungen können jeweils bis 30. Juni für die Preisvergabe im Folgejahr eingereicht werden.

Kontakt: Schaeffler, FAG Stiftung, Georg-Schäfer-Str. 30, D-97421 Schweinfurt, E-Mail


Bewerbung

Es können Arbeiten mit Bezug zur Lagerungstechnik eingereicht werden. Auf die Definition Lagerungstechnik und die beiliegenden Themenbeispiele (siehe unten) wird hingewiesen. Die Arbeiten können von einzelnen natürlichen Personen oder Gruppen gefertigt worden sein. Bei Arbeiten von Gruppen von natürlichen Personen ist aus der Gruppe ein Bevollmächtigter zu benennen, welcher die Gruppe bei allen Handlungen gegenüber der Schaeffler FAG Stiftung vertritt.Falls die Arbeit im Rahmen eines wissenschaftlichen Instituts, eines Unternehmens oder einer ähnlichen Institution erstellt wurde, muss die erforderliche Zustimmung zur Teilnahme am Wettbewerb vorliegen. Die Arbeiten können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden und sollen nicht früher als drei Jahre vor der Bewerbungsfrist fertiggestellt worden sein.

Zur Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen: Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen , Lebenslauf, die technisch-wissenschaftliche Arbeit (vollständig, in Kopie), Inhaltsangabe zur Arbeit (Formularvorlage verwenden), gutachterliche Stellungnahme zur Arbeit, eine Vollmacht bei Gruppen

Die Unterlagen sind einzusenden an: Schaeffler, FAG Stiftung, Georg-Schäfer-Str. 30, D-97421 Schweinfurt

Der Inhalt der eingereichten Arbeiten wird vertraulich behandelt. Der Bewerber ist damit einverstanden, dass die eingereichte Arbeit an die Schaeffler Gruppe zur Einsichtnahme und gegebenenfalls zur Nutzung weitergegeben wird. Die Stiftung und die Schaeffler Gruppe werden die eingereichten Arbeiten sorgfältig behandeln. Dennoch kann keine Haftung für Abhandenkommen, unberechtigte Verwendung durch Dritte und Beschädigung übernommen werden. Über die Vergabe der Preise entscheidet der Stiftungsrat der Schaeffler FAG Stiftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es bleibt vorbehalten, auf die Vergabe von Preisen zu verzichten, wenn keine auszeichnungswürdigen Arbeiten vorliegen. Eine Aufteilung der Preise bei mehreren gleichwertigen Arbeiten ist möglich. Mit Einreichung der Bewerbung werden die Wettbewerbsbedingungen als verbindlich anerkannt.

Themenbeispiele: Hochbelastete Großwälzlagerungen in Windenergieanlagen, Entwicklungspotenziale mechatronischer Wälzlager, Tribologie im Wälzkontakt, Neue Methoden der Schadensanalyse und Schadensdiagnose von Wälzlagern, Wirkung von Schmierstoffen in der Kaltumformung, Neue Methoden der Wärmebehandlung von Wälzlagerkomponenten, Selbstlernende Fabrik – Bedingungen und Gestaltung, Strategisches Markenmanagement in Business-to-Business-Märkten, Unternehmensentwicklung und Markt-Struktur-Innovationen


Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren