Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Rodillo conformador (sección húmeda)

El cilindro formador es el primer cilindro sobre el que se forma la banda de papel. Se aspira el agua a través de pequeños orificios en la superficie de dicho cilindro. Las dimensiones de la caja de aspiración determinan el tamaño de los rodamientos principales en el lado conducido. Debido a las flexiones de los ejes y a las elevadas cargas, se utilizan rodamientos oscilantes de rodillos en todas las posiciones. Todos los rodamientos están conectados a un sistema centralizado de lubricación por aceite.

  • Velocidad ~300 1/min
  • Carga en el rodamiento principal 200 kN
  • Lubricación CLP 150