Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Reductor para extrusionadora

Diseño de la solución

 

Las grandes cargas axiales inducidas en los ejes de accionamiento de los husillos para el proceso de extrusión, se transmiten al soporte mediante los rodamientos tándem F-81660. Un rodamiento tándem consiste en múltiples rodamientos axiales de rodillos cilíndricos montados uno detrás de otro. Un sistema de muelles de anillos y discos especialmente combinado, asegura que todas las etapas del rodamiento tándem estén siempre igualmente cargadas, sin importar la relación entre la capacidad de carga C y carga axial F. Los anillos y los discos en el rodamiento tándem son de acero templado. Normalmente, el rodamiento tándem está formado por coronas axiales de rodillos cilíndricos estándar.

Las ventajas de los rodamientos tándem destacan, particularmente, cuando deben alcanzarse los siguientes requisitos:

  • poco espacio radial
  • elevada capacidad de carga axial
  • larga duración de vida en servicio
  • reducido rozamiento.

Eje distribuidor

Las dos partes del eje distribuidor (b) están soportadas radialmente, cada una, por dos rodamientos de rodillos cilíndricos SL 183040. Están montados de manera que actúan como rodamientos libres. Cada sección del eje se apoya en un rodamiento de cuatro puntos de contacto, que actúa como rodamiento fijo. Cada uno de estos rodamientos está precargado axialmente y es libre radialmente.

Eje intermedio

En el eje intermedio, un engranaje intermedio (c) tiene el dentado helocoidal, mientras que el otro eje intermedio (c) tiene el dentado recto. Las dos ruedas dentadas intermedias están apoyadas en rodamientos de rodillos cilíndricos SL 192328 C3.

Ejes de accionamiento de los husillos

Los rodamientos seleccionados para los ejes de accionamiento de los husillos son dos rodamientos de apoyo, de doble hilera, NNCF 140x225x105 y un rodamiento de apoyo, de dos hileras, SL 1850 26 C3. Los ejes se apoyan, adicionalmente en dirección radial, en los rodamientos tándem, con los rodamientos a bolas 6309. Un rodamiento de agujas NA 4824 C3 se utiliza también para guiar un eje.
Los rodamientos tándem están generalmente precargados. En estos rodamientos, la precarga se consigue mediante paquetes de muelles de discos. Durante la rodadura con carga 0, los paquetes de muelles de discos se apoyan en dos rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 81224 TN.

Lubricación

Todo el reductor está lubricado con aceite refrigerado. La disipación del calor es muy importante en un reductor caracterizado por niveles de potencia de esta magnitud. Se prestó especial atención al diseño del sistema de alimentación de aceite.

La dirección y la cantidad de lubricante es particularmente importante en los rodamientos tándem.

Productos INA utilizados

  • (1) Rodamientos de apoyo SL 183040
  • (2) Rodamientos de apoyo SL 192328 C3
  • (3) Rodamientos de apoyo NNCF 4824 C3
  • (4) Rodamientos de apoyo SL 185026 C3
  • (5) Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812 24 TN
  • (6) Rodamientos de agujas NA 4824 C3
  • (7) Rodamientos a bolas 6309 C3
  • (8) Rodamientos tándem F-81660
  • (9) Rodamientos con cuatro puntos de contacto QJ324N2MPA