Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Estadios

Estadio "Auf Schalke" en Gelsenkirchen

 
 
 
 
 

La construcción del Estadio Auf Schalke en Gelsenkirchen se completó en Agosto de 2001, tras un periodo de construcción que duró casi tres años. Actualmente es uno de los estadios de fútbol más modernos del mundo. Entre partidos, el césped se retira del estadio con guías mediante un sistema hidráulico en una operación que puede durar entre 45 minutos y 4 horas, para permitir su regeneración y prevenir daños durante otros eventos. La plataforma sur se diseñó específicamente como un puente con este propósito y puede flotar libremente por encima de la apertura del terreno de juego. Las rótulas en los soportes bajo la plataforma, al levantarse, permiten que el terreno de juego sea movido dentro y fuera del estadio.

Las cabezas de rótula libres de mantenimiento ELGES también se utilizan en los dispositivos de ajuste para plataformas móviles.